This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:wl1831mod

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, LP8501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582576/wl1831mod-wl1831mod

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837PCA9555LP8501

大家好、  

我正在使用 wl1837 mod (WiLink 模块)。 在本模块中,SDIO 线路无法检测到 WiFi 模块的地址,我不确定电路板是否已启动。 同一图像在另一个板中工作。 如何调试。 我将 mmc1用于 Wifi 模块,甚至不调用探测器。 我将在下面分享引导日志。请尽快查看并作出响应。

(第5颗星 内核启动日志

内存策略:数据高速缓存 writealloc
PERCPU:嵌入式8页/CPU @ab731000 s8896 r8192 d15680 u32768
在区域顺序和移动分组中构建1个区域列表。 总页数:260096
内核命令行:console=ttymxc0、115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait RW
PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
DEntry 高速缓存哈希表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
inode 高速缓存哈希表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
内存:696888K/1048576K 可用(6768K 内核代码、394K RWdata、6220K rodata、328K init、428K BSS、 351688K 保留、0K HIGHMEM)
虚拟内核内存布局:
向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
vmalloc:0xc0800000 - 0xc000000 (1000 MB)
低内存:0x80000000 - 0xC0000000 (1024MB)
pkmap:0x7fe00000 - 0x8000000000 (2 MB)
模块:0x7f000000 - 0x7fe00000 (14MB)
.text:0x80008000 - 0x80cb72cc (12989KB)
init:0x80cb8000 - 0x80d0a2c0 (329KB)
.data:0x80d0c000 - 0x80d6ea0 (395KB)
.bss:0x80d6eaec - 0x80dd9e24 (429KB)
slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
可抢占的分层 RCU 实现。
RCU 将 CPU 从 NR_CPU=4限制为 nr_CPU_IDs=2。
RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEN=16、nr_CPU_IDs=2的几何结构
nr_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
L310高速缓存控制器已启用
l2x0:16路、cache_ID 0x410000c8、AUX_CTRL 0x32450000、缓存大小:512 KB
无法将 clk gpu2d_core_sel 的父级设置为 pll2_pfd1_594m:-22
切换到基于计时器的延迟环路
SCHED_CLOCK:3000kHz 时为32位、分辨率333ns、每1431655765682ns 换行一次
控制台:彩色虚拟设备80x30
校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 6.00茂物剪(lpj=30000)
PID_max:默认值:32768最小值:301
挂载缓存哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
为0x106706f0 - 0x10670748设置静态标识映射
CPU1:已启动辅助处理器
CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
启动了2个 CPU
SMP:总共激活2个处理器。
CPU:所有 CPU 在 SVC 模式中启动。
devtmpfs:已初始化
VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变量9修订版4
pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
稳压器虚拟:无参数
NET:注册协议系列16.
DMA:预分配256 KiB 池、用于原子相干分配
空闲:使用调速器梯
空闲:使用调速器菜单
CPU 被识别为 i.MX6DL、芯片修订版本1.3
使用 WDOG1作为复位源
SYSCON 20c8000.anovat: regmap [mem 0x020c8000-0x020c8fff] registered
Vdd1p1:1100mV 时为800<->1375mV
Vdd3p0:3000mV 时为2800 <->3150mV
Vdd2p5:2400mV 时为2000 <->2750mV
Vddarm:1151mV 时为725<->1450mV
Vddpu:1151150mV 时为725<->1450mV
Vddoc:1175mV 时为725 <->1450mV
SYSCON 20e0000.iomuxc-GPR:已注册 regmap [mem 0x020e0000-0x020e0037]
SYSCON 21bc000.ocotp-ctrl:regmap [mem 0x021bc000-0x021bFFF] registered
硬件断点:找到5个(+1保留)断点和1个观察点寄存器。
硬件断点:最大观察点大小为4字节。
imx6dl-pinctrl 20e0000.iomuxc:已初始化 IMX pinctrl 驱动程序
BIO:创建层块 为0
MXs-DMA 11000.DMA-apbh:已初始化
WiLink_WL_EN:1800mV
1P8V:1800mV
2P5V:2500mV
3P3V:3300mV
USB_H1_VBUS:5000mV
USB_OTG_VBUS:5000mV
I2C 内核:使用传统挂起方法的驱动程序[max17135]
I2C 内核:使用传统恢复方法的驱动程序[max17135]
已初始化 SCSI 子系统
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
未找到 usbphy_nop1.10电源 VCC、使用虚拟稳压器
未使用虚拟稳压器找到 usbphy_nop2.11电源 VCC
PCa953x 0-0023:读取寄存器失败
pca953x:0-0023的探测失败,错误-110
I2C i2c-0:注册总线 ID 为0-0023的客户端[pca9555]
I2C i2c-0:注册了总线 ID 0-0032的客户端[lp8501]
I2C i2c-0:已注册 IMX I2C 适配器
I2C i2c-1:注册总线 ID 为1-0048的客户端[max11801]
I2C i2c-1:已注册 IMX I2C 适配器
I2C i2c-2:注册总线 ID 为2-0008的客户端[pfuze100]
I2C i2c-2:已注册 IMX I2C 适配器
Linux 视频捕捉接口:v2.00
PPS_CORE:LinuxPPS API 版本。 1已注册
PPS_CORE:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
已注册 PTP 时钟支持
IMX-ipuv3 24000.IPU:IPU DMFC 正常模式:1 (0~1)、5B (4、5)、5F (6、7)
已加载 MIPI CSI2驱动器模块
已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
切换到时钟源 mxc_Timer1
NET:注册协议系列2.
TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
TCP:Reno 注册
UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
NET:注册协议系列1
RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
RPC:注册的 UDP 传输模块。
RPC:注册的 TCP 传输模块。
RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
硬件性能事件:通过 ARMv7 Cortex-A9 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
已加载总线频率驱动器模块
futex 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
NFS:注册 id_resolver 密钥类型
注册的密钥类型 id_resolver
注册的密钥类型 id_legacy
JFFs2:版本2.2。 (NAND)թ 2001-2006 Red Hat, Inc.
熔丝初始化(API 版本7.22)
msgmni 已设置为2001年
已注册 IO 调度程序 NOOP
已登记 IO 调度程序截止日期
已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
IMX-weim 21b8000.weim:已注册驱动程序。
已加载 MIPI DSI 驱动器模块
mxc_sdc_fb fb.24:未找到 mxc 显示驱动程序!
IMX-sdma 20ec000.sdma:未分配 IRAM、使用外部存储器
IMX-sdma 20ec000.sdma:不需要重新映射任何事件
IMX-sdma 20ec000.sdma:已加载固件3.1
IMX-sdma 20ec000.sdma:已初始化
pfuze100-regulator 2-0008:全层:2、金属层:1
pfuze100-regulator 2-0008:fab:0、fIN:0
pfuze100-regulator 2-0008:找到 pfuze100。
SW1AB:1375mV 时为300<->1875mV
SW1C:1375mV 时为300<->1875mV
SW2:3300 mV 时为800 <->3300 mV
SW3A:1500mV 时为400 <->1975mV
SW3B:1500mV 时为400 <->1975mV
SW4:315mV 时为800 <->3300mV
SWBST:5000mV 时为5000 <->5150-mV
VSNVS:3000mV 时为1000 <->3000mV
VREFDDR:750mV
VGEN1:1500mV 时为800<->1550-mV
VGEN2:1500mV 时为800<->1550-mV
VGEN3:2500mV 时为1800 <->3300mV
VGEN4:1800mV 时为1800 <->3300 mV
VGEN5:2800mV 时为1800 <->3300mV
VGEN6:3300mV 时为1800 <->3300mV
串行:IMX 驱动程序
MMIO 0x2020000 (IRQ = 58、BASE_BAUD = 5000000)上的2020000.serial: ttymxc0是一个 IMX
启用控制台[ttymxc0]
MMIO 0x21e8000 (IRQ = 59、base_baud = 5000000)上的21e8000.serial: ttymxc1是一个 IMX
MMIO 0x21ec000 (IRQ = 60、base_baud = 5000000)处的21ec000.serial: ttymxc2是一个 IMX
MMIO 0x21f0000 (IRQ = 61、base_baud = 5000000)处的21f0000.serial: ttymxc3是一个 IMX
串行:Freescale lpuart 驱动程序
已注册 IMX sema4驱动程序。
[DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[DRM]在次要0上初始化 vivante 1.0.0 20120216
返修:模块已加载
LOOP:模块已加载
of _dma_request_slave_channel:节点'/soc/aips-bus@02000000/spba-bus@02000000/ecspi@02010000'的 dma-names 属性缺失或为空
SPI_IMX 2010000.ecspi:无法获取 TX DMA 通道!
SPI_IMX 2010000.ecspi:DMA 设置错误、请改用 PIO
SPI_IMX 2010000.ecspi:探测
CAN 器件驱动程序接口
2188000.找不到以太网电源 phy、使用虚拟稳压器
PPS pps0:新 PPS 源 ptp0
FEC 2188000.Ethernet (未注册的 net_device):无效的 MAC 地址:00:00:00:00:00:00
FEC 2188000.Ethernet (未注册的 net_device):使用随机 MAC 地址:A6:07:B5:db:F7:EC
libphy:fec_enet_mII_bus:探测
FEC 2188000.Ethernet eth0:寄存 PHC 设备0
PPP 通用驱动程序版本2.4.2
已注册 PPP BSD 压缩模块
已注册 PPP Deflate 压缩模块
hso:/vdn7/bringup/eliu_acCS/src/externalsrc/kernel/drivers/net/usb/hso.c:选项无线
usbcore:注册的新接口驱动程序 Hso
EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
EHCI-mxc:Freescale 片上 EHCI 主机驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ACM
CDC_ACM:用于 USB 调制解调器和 ISDN 适配器的 USB 抽象控制模型驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
usbcore:注册了新接口驱动程序 usbserial
usbcore:注册了新接口驱动程序 usbserial_generic
usbserial:USB Serial 支持已注册为通用
usbcore:注册的新接口驱动程序 Keyspan_PDA
usbserial:为 Keyspan PDA 注册的 USB 串行支持
usbserial:为 Keyspan PDA 注册的 USB 串行支持-(预枚举)
usbcore:注册了新接口驱动程序 USB_ehset_test
未找到2184800.usbmisc 电源 VBUS-WAKEUP、使用虚拟稳压器
cI_hdrc cI_hdrc.1:不支持小工具
CI_hdrc CI_hdrc.1:EHCI 主机控制器
cI_hdrc cI_hdrc.1:已注册新 USB 总线、分配的总线编号1
CI_hdrc CI_hdrc.1:USB 2.0已启动、EHCI 1.00
集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器1-0:1.0:检测到1个端口
输入:max11801_ts 作为/devices/soc0/soc.0/2100000.aips-bus/21a4000.i2c/i2c-1/1-0048/input/input0
I2C 内核:使用传统挂起方法的驱动程序[isl29023]
I2C 内核:使用传统恢复方法的驱动程序[isl29023]
SNVS_RTC 20cc034.SNVS-RTC-LP:RTC 内核:将20cc034.SNVS-RTC-LP 注册为 rtc0
I2C /dev/entries 驱动程序
已初始化 IR NEC 协议处理程序
已初始化 IR RC5 (x)协议处理程序
已初始化 IR RC6协议处理程序
已初始化 IR JVC 协议处理程序
已初始化 IR Sony 协议处理程序
已初始化 IR RC5 (streamzap)协议处理程序
IR Sanyo 协议处理程序已初始化
已初始化 IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序
I2C 内核:使用传统挂起方法的驱动程序[mag3110]
I2C 内核:使用传统恢复方法的驱动程序[mag3110]
imx2-WDT 20bc000.wdog:IMX2+看门狗定时器被启用。 超时=60s (nowaout=0)
sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
usbcore:注册的新接口驱动程序 ushc
sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序辅助程序
sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc:无法获得超高速状态、在正常模式下工作
mmc1:未找到 vqmmc 稳压器
mmc1:2194000.usdhc 上的 SDHCI 控制器[使用 ADMA 的2194000.usdhc]
sdhci-esdhc-imx 2198000.usdhc:无法获得超高速状态、在正常模式下工作
mmc2:未找到 vqmmc 稳压器
mmc2:2198000.usdhc 上的 SDHCI 控制器[使用 ADMA 的2198000.usdhc]
mmc3:未找到 vqmmc 稳压器
mmc3:未找到 VMMC 稳压器
mmc3:219c000.usdhc 上的 SDHCI 控制器[使用 ADMA 的219c000.usdhc]
Galcore:CLK_get vg 时钟失败、禁用 vg!
Galcore 版本5.0.11.25762
mxc_vdoa 21e4000.vdoa:可探测 i.MX 视频数据订购适配器(VDOA)驱动程序
mxc_VPU 2040000.VPU:VPU 已初始化
mmc2:主机不支持只读开关。 假设是写入使能。
mmc2:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
mmcblk2:mmc2:AAAA SL08G 7.40 GiB
mmcblk2:P1 P2
CAAM 2100000.caam:实例化 RNG4 SH0
mmc3:未设置 BKOPS_EN 位
mmc3:地址0001处的新高速 DDR MMC 卡
mmcblk3:mmc3:0001 M62704 3.56 GiB
mmcblk3boot0:mmc3:0001 M62704分区1 2.00 mib
mmcblk3boot1:mmc3:0001 M62704分区2 2.00 MIB
mmcblk3rpmb:mmc3:0001 M62704分区3 512 KiB
mmcblk3:未知分区表
mmcblk3boot1:未知分区表
mmcblk3boot0:未知分区表
CAAM 2100000.caam:实例化 RNG4 SH1
CAAM 2100000.caam:器件 ID = 0x0a160100 (时代4)
CAAM 2100000.caam:工作环= 2、Qi = 0
在/proc/crypto 中注册的 CAAM 算法
CAAM_jr 2101000.jr0:正在注册 rng-CAAM
Platform CAAM_SM:blkkey_ex:4个可用的密钥库单元
平台 CAAM_SM:64位清零密钥:
平台 CAAM_SM:[0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07
Platform CAAM_SM:64位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] C7 9c A1 09 1D 7f 0A C6
平台 CAAM_SM:[0008] 7b ff CD D9 50 07 ed 20
平台 CAAM_SM:128位清零密钥:
平台 CAAM_SM:[0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07
平台 CAAM_SM:[0008] 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f
Platform CAAM_SM:128位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] EB E5 5d 06 86 0f 25 8c
平台 CAAM_SM:[0008] dd 18 A3 91 5a 65 06 5F
平台 CAAM_SM:192位清零密钥:
平台 CAAM_SM:[0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07
平台 CAAM_SM:[0008] 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f
平台 CAAM_SM:[0016] 10 11 12 13 14 15 16 17
平台 CAAM_SM:192位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] bf be 7b 95 0b F7 48 78
平台 CAAM_SM:[0008] 32 bc B5 C2 5c bc 5d 77
平台 CAAM_SM:[0016] 6c 3f 66 90 9d F9 42
平台 CAAM_SM:[0024] Ae 53 CD 82 76 7e 38 D9
平台 CAAM_SM:256位清零密钥:
平台 CAAM_SM:[0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07
平台 CAAM_SM:[0008] 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f
平台 CAAM_SM:[0016] 10 11 12 13 14 15 16 17
平台 CAAM_SM:[0024] 18 19 1a 1b 1d 1e 1f
平台 CAAM_SM:256位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] 64 C8 31 05 94 6d 3D 25
平台 CAAM_SM:[0008] 6c E5 0f 28 1b 15 9e 90
平台 CAAM_SM:[0016] 34 C4 A8 B8 F4 EA 28 A8
平台 CAAM_SM:[0024] 9e F7 03 86 9e 03 0b 9c
平台 CAAM_SM:64位未写入 blob:
平台 CAAM_SM:[0000] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0008] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0016] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0024] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0032] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0040] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0048] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0056] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0064] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0072] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:128位未写入 blob:
平台 CAAM_SM:[0000] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0008] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0016] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0024] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0032] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0040] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0048] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0056] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0064] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0072] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:196位未写入 blob:
平台 CAAM_SM:[0000] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0008] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0016] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0024] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0032] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0040] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0048] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0056] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0064] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0072] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:256位未写入 blob:
平台 CAAM_SM:[0000] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0008] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0016] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0024] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0032] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0040] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0048] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0056] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0064] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0072] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
Platform CAAM_SM:blob 中的64位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] 7f C1 64 b9 E2 7d 18 B6
平台 CAAM_SM:[0008] 48 3a 55 65 70 8a 82 93
平台 CAAM_SM:[0016] be 72 8a 14 28 64 35 ee
平台 CAAM_SM:[0024] 22 F6 29 8a 8f 6B 24 be
平台 CAAM_SM:[0032] dd C8 b9 64 88 08 07 40
平台 CAAM_SM:[0040] A3 dd 76 6F ff 48 82 8e
平台 CAAM_SM:[0048] 7b 97 F8 0d 1b C5 87 E1
平台 CAAM_SM:[0056] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0064] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0072] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
Platform CAAM_SM:blob 中的128位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] D1 A1 BA f0 78 B6 ff 3f
平台 CAAM_SM:[0008] A2 01 46 C4 9a 6a fb 42
平台 CAAM_SM:[0016] 5a 13 E7 37 29 55 bb C5
平台 CAAM_SM:[0024] ff 34 fa F8 C9 ee C3 dc
平台 CAAM_SM:[0032] d0 a0 ce C3 26 ad 20 2f
平台 CAAM_SM:[0040] 6F ee 4D F8 3a ee b4 6F
平台 CAAM_SM:[0048] 5c 56 90 EC 03 Fe 5e 28
平台 CAAM_SM:[0056] 6c 14 36 7f 63 B2 ea 6F
平台 CAAM_SM:[0064] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0072] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
Platform CAAM_SM:192位 blob 中的黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] CD a0 41 C7 43 2a 55 fc
平台 CAAM_SM:[0008] E4 10 17 23 66 26 68 F7
平台 CAAM_SM:[0016] B6 0d 89 00 24 99 32 8b
平台 CAAM_SM:[0024] 3f 50 37 31 08 70 7a A4
平台 CAAM_SM:[0032] 54 dc E3 05 D4 43 42 D7
平台 CAAM_SM:[0040] 52 9f 8c 49 2f 4a 43 4e
平台 CAAM_SM:[0048] BA 3c A6 a0 01 af CF 02
平台 CAAM_SM:[0056] B7 C1 79 35 3b A1 E5 22
平台 CAAM_SM:[0064] CB ff 43 40 E6 72 84 5b
平台 CAAM_SM:[0072] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
Platform CAAM_SM:blob 中的256位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] 8A 58 00 03 35 32 AB 27
平台 CAAM_SM:[0008] fc 20 67 E2 13 ca 96 3e
平台 CAAM_SM:[0016] 9d 43 ed 0b 4D 16 46 35
平台 CAAM_SM:[0024] 41 53 D7 2D 89 cc 25 C4
平台 CAAM_SM:[0032] B8 52 65 C6 E5 dd CD 0f
平台 CAAM_SM:[0040] 8b B1 e8 63 B7 35 7a 98
平台 CAAM_SM:[0048] 03 7d A1 50 6a D8 7a 73
平台 CAAM_SM:[0056] 5a f0 82 B2 88 96 0d E6
平台 CAAM_SM:[0064] b7 ef 2D A2 67 22 E7 64
平台 CAAM_SM:[0072] AD 21 6c 10 A6 E2 38 2f
平台 CAAM_SM:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台 CAAM_SM:[0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
Platform CAAM_SM:已恢复64位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] 27 E1 D1 4b 3f 0d AD 39
平台 CAAM_SM:[0008] E2 41 b4 95 C2 99 CF 3c
Platform CAAM_SM:已恢复128位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] EB E5 5d 06 86 0f 25 8c
平台 CAAM_SM:[0008] dd 18 A3 91 5a 65 06 5F
Platform CAAM_SM:恢复了192位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] bf be 7b 95 0b F7 48 78
平台 CAAM_SM:[0008] 32 bc B5 C2 5c bc 5d 77
平台 CAAM_SM:[0016] EB 9b F5 5b 97 6c 7a 04
平台 CAAM_SM:[0024] 0f e0 9f 1c f0 28 55 71
Platform CAAM_SM:已恢复256位黑色键:
平台 CAAM_SM:[0000] 64 C8 31 05 94 6d 3D 25
平台 CAAM_SM:[0008] 6c E5 0f 28 1b 15 9e 90
平台 CAAM_SM:[0016] 34 C4 A8 B8 F4 EA 28 A8
平台 CAAM_SM:[0024] 9e F7 03 86 9e 03 0b 9c
SNVS-secvio 20cc000.caam-snvs:违规处理程序已布防-非安全状态
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
usbhid:USB HID 内核驱动程序
FSL-ASRC 2034000.ASRC:已注册驱动程序
NET:注册协议系列26.
TCP:立方注册
NET:注册协议系列10.
SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
NET:注册协议系列17.
CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
NET:注册协议系列29
CAN:原始协议(修订版20120528)
CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)
CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_hops=1
8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
无法禁用1.2GHz OPP
SWBST:正在禁用
SW4:正在禁用
USB_OTG_VBUS:正在禁用
WiLink_WL_EN:正在禁用
稳压器虚拟:禁用
已注册 IMX MCC 测试。
SNVS_RTC 20cc034.SNVS-RTC-LP:将系统时钟设置为1970-01-01 00:00:02 UTC (2)
ALSA 设备列表:
未找到声卡。
kjournald 正在启动。 提交间隔5秒
ext3-fs (mmcblk2p2):警告:安装 FS 时出错、建议运行 e2fsck
ext3-fs (mmcblk2p2):使用内部日志
ext3-fs (mmcblk2p2):恢复完成
ext3-fs (mmcblk2p2):已安装的具有有序数据模式的文件系统
VFS:在设备179:2上安装了根(ext3文件系统)。
devtmpfs:已安装
释放未使用的内核内存:328K (80cb8000 - 80d0a000)
随机:非阻塞池已初始化
init:版本2.88正在引导
找不到 UIM SYSFS 节点
正在启动 udev
udevd[177]:开始版本182
UTC 2017年3月17日星期五16:42:02
加载从 Linux 版本 R8.7_SP1-0-g13c25bc 回移植的模块
由 backports.git R8.7_SP1-0-gd4777ef 生成的反向端口
初始化:输入运行级别:5.
正在配置网络接口... FEC 2188000.Ethernet eth0:无 PHY、假设直接连接到交换机
libphy:找不到 PHY fixed-0:00
FEC 2188000.Ethernet eth0:无法连接到 PHY
ifconfig:SIOCSIFFLAGS:无此类设备
正在启动系统信息总线:dbus。
启动 syslogd/klogd:完成
正在启动 Internet SuperServer: xinetd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 MMC 总线上没有检测到任何模块。 您使用的是哪种 MCC? 是 mmc1吗?

    无论如何、我在此日志中看不到任何 MMC 相关消息/错误。
    此处使用的是哪个平台/内核? 是基于 imx6吗?

    您是否为 SDIO 总线以及 WLAN_ENABLE 和 WLAN_IRQ 引脚设置了.dts 引脚多路复用器

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eyal,

    是的,我使用的是 imx6dl 处理器。 我在 DTB 中没有想到这样的问题,因为同一个图像在另一个相同的设置板中工作.....
    如何调试此问题。 我已检查 SDIO clk 和 SDIO 命令。 。 它发送到模块。 我正在使用内核3.14