This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:从 CC3200迁移到 CC3220

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/581358/ccs-cc3220-moving-from-cc3200-to-cc3220

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们计划从 CC3200迁移到 CC3220SF、以避免使用外部闪存并减少房地产需求。 我们已接近完成 CC3200上固件的开发。 想知道唯一的变化是项目设置中的控制器配置、还是我们需要使用 CC3220 SDK 作为新代码并移植代码。

此致、

穆鲁加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muruga、

    您必须移植代码。 CC3220 SDK 的 docs 文件夹中提供了迁移指南。

    请记住、CC3220SF 不会消除对外部串行闪存的需求。 内部闪存是专用的应用闪存、可支持比 CC3200大得多的应用。 仍然需要外部串行闪存。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    感谢您的快速响应。 刚刚浏览了数据表、在应用程序尺寸小的情况下、为什么使用内部闪存以及只需要使用外部闪存来存储网络参数和数据文件有点令人困惑。 希望完全避免外部闪存。 现在必须回到 CC3200。

    此致、
    穆鲁加
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muruga、

    NWP 要求使用外部串行闪存。 为了增强安全性、主机处理器及其内部闪存与 NWP 是分离的。

    此致、
    Sarah