This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:如何更改 BD 地址

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582057/linux-wl1831mod-how-to-change-bd-address

器件型号:WL1831MOD

工具/软件:Linux

您好!


 我对两个器件具有相同的 BD 地址、
如何为一个器件更改它。 ?

谢谢
Ashish S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

     您可以在每次初始化后使用 HCI_VS_Write_BD_Addr (0xFC06)特定于供应商的命令来更改 BD_ADDR。

    因此、要确认、默认情况下两个 WL183x 器件中具有完全相同的 BD_ADDR? 我提出这一问题的原因是两个器件上相同的 BD_ADDR 可能几乎都没有。 这些设备是否也具有相同的 WiFi MAC 地址?

    此致、
    Vihang