This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3200SDK:使用 CC3200 SDK 的 IAR 编译器出错

Guru**** 2771125 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/581400/compiler-cc3200sdk-error-at-iar-compiler-with-cc3200-sdk

器件型号:CC3200SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 CC3200 SDK 并尝试编译"oslib"、遇到以下错误

错误[MS005]:关闭文件"\\Desktop\SmartPlug\oslib\ewarm\free_rtos\EXE\free_rtos.a"时出现问题

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请尝试将库构建输出文件更改为要保存 oslib 的位置。 看起来您可能已经更改了默认路径、IAR 在查找该文件夹时遇到了问题。

    此致、
    Sarah