This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:寻找将 CC3100置于 FCC 测试模式所需的成本

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/581536/cc3100-looking-for-cost-to-put-cc3100-into-fcc-test-modes

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOST

大家好

我的客户正在寻找一些软件来将 CC3100置于 FCC 的特定测试模式、例如、一种是仅接收模式、示例2是在特定通道上传输。

我们是否已经说过 FCC 测试的代码、他无法使用简单链接测试工具、因为产品无法连接到 PC。 需要将代码刷写到器件中。  

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff -
    请让客户查看此页面。
    processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_Radio_Tool

    他们将需要使用 CC31xxEMUBoost 连接到 PC、然后利用无线电工具完成认证测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Josh

    问题是设备已密封、无法连接到 PC。 是否有一组无线电设置、我们可以将其闪存到器件、然后启用该模式?

    谢谢
    Jeff