This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 Uniflash 对开箱即用演示 bin 文件进行编程时出错?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/580539/cc3220sf-launchxl-error-programming-out-of-box-demo-bin-file-using-uniflash

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SFCC3120

您好!

  我正在尝试使用 Uniflash 对开箱即用演示 bin 文件进行编程。 但是、我在下面看到了该误差。 使用 Uniflash 对开箱即用演示.bin 文件进行编程的过程是什么? 此外、还有用于开箱即用演示的.sli 文件。 在哪里可以使用 Uniflash 中的.sli 文件。

开箱即用演示自述 文件"对于基本用户、打开 Uniflash、根据器件类型找到相关的映像(*。sli)并将其编程到目标器件。"

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克尔-

    在版本1.02.02.00中、SLI 文件位于此处=> C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_1_02_02_00\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\demos\out_of_box\uniflash  

    在我们刚刚发布的版本1.30.01.03中、我可以看到这些内容没有放在那里。  

    此时,您可以选择使用旧版本或自行重建,同时我们会更新最新版本以包含预编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    感谢您的回复。 我找到了.sli 文件。

    我不熟悉此版本的 Uniflash、也不知道在 Uniflash 中使用.sli 文件的确切位置。 如果我尝试刷写.sli、我会在此处发布的图片中看到相同的错误。 我正在阅读《Uniflash 指南》、没有提到.sli 文件。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel、您好!

    我注意到、SDK 中的自述文件未更新、以反映从 SDK 中删除了 SLI 映像的事实。

    其背景是、OOB 映像是在生产模式下创建的、这意味着每个人都可以将其刷写到自己的板上、因为它不是特定于 MAC 地址的。 现在、已决定将其设置为开发模式、因为用户需要使用调试探针连接到该器件并开始调试。

    因此、由于它处于开发模式、这意味着没有一个映像适合所有器件、因此在创建 SLI 映像并对其进行编程之前、您确实需要编译代码并将其添加到 Uniflash 项目中。

    幸运的是、OOB 用户指南已更新、可从以下网站 http://www.ti.com/lit/ug/swru473/swru473.pdf 中检索

    请参阅第5章。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    顺便说一下、您在 UniFlash 中选择了错误的器件。 请使用最新 UniFlash 版本无线部分底部的"CC3120 / CC3220"选项访问映像创建器视图。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。 感谢您的指导、Benjamin。

    e2e.ti.com/.../2134481

    -克尔