This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:应用程序无法配置所选器件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/580477/cc3220-application-cannot-configure-the-selected-device

器件型号:CC3220

您好!

  我正在观看 。 但是、我在下面看到了该误差。 为什么是这样?

https://training.ti.com/simplelink%E2%84%A2-wi-fi%C2%9D%C2%AE-cc3120-and-cc3220-out-box-demo

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (编辑后的 b/c 第一句缺失)

    尊敬的 Markel:

    您是否已将开箱即用应用程序更新为 SDK 中的最新版本?

    如果没有、请使用 UniFlash 导入开箱即用的 UniFlash zip 文件并更新您的电路板、以确保所有必要的文件都已加载到器件中。 在用于 CC3120/CC3220的 UniFlash 中、使用管理项目

     \

    选择导入 Zip

    并导航到开箱即用的 uniflash 文件夹、然后选择其中一个 zip 文件。 这将包含重新刷写开箱即用应用程序所需的所有文件。


    我认为这也应该解决您对这篇文章的疑问: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/p/580539/2131241#2131241

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在本周之前尝试此操作。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

      那是可行的。 但是、在 Iphonet4s 打开 mysimplelink.net 后、演示将无法正常工作。 LED 不会亮起或熄灭。 红色 LED 确实会持续闪烁。 如果我移动 Launchpad、也没有加速计数据。 请参阅下面的 Iphon4s 屏幕截图。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    如果 LED 大约每2秒闪烁一次、这意味着您处于配置模式。 器件能够在 AP 模式下启动、同时等待配置以同时支持 AP/SmartConfig 配置、但在配置运行时、所有未配置事件都将被应用 MCU 阻止。 这就是您可以看到网页但设备没有响应的原因。


    要停止配置过程并仅在 AP 模式下运行示例、请按 SW2。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那是可行的。 谢谢。

    -克尔