This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:用于 C2PC 认证的 BTS 固件

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/577878/wl1835mod-bts-firmware-used-for-c2pc-certification

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL18XX-BT-SP

您好!

什么是 BTS 固件用于认证蓝牙和 BLE 部分的 C2PC。

C2PC 是否为蓝牙实现了功耗降低?如果是,它包含在哪个固件版本中,以及如何交叉检查它?

有2个独立的 BTS 文件,一个用于 C2PC,另一个没有 C2PC,就像有 Wi-Fi 一样,还是一个 BTS 文件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    您提到 FCC 认证对吗?

    您可以参阅以下链接,了解用于执行这些测试的 HCI 命令: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing

    请注意、在执行这些测试之前、必须将 WL183x 的初始脚本加载到器件中。 您可以在 WL18XX-BT-SP 找到最新版本。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原始认证报告中看到 BLE 传导功率为9.99dBm、在 C2PC 报告中它大约为7dBm、看起来 C2PC 测试的功率水平已经降低。 我想知道哪个版本的 BTS 文件的功耗降低了、然后
    我在原来的帖子中重复一个问题:"是否有两个单独的 BTS 文件、一个用于 C2PC、另一个不用于 C2PC、用于蓝牙、类似于不同的用于 wi-fi 的 INI?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    是否有此更新?

    您能给我指出用于 FCC 测试的正确 BTS 文件吗