This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:从配置为 AP 的 CC3100上断开 STA

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/581213/cc3100modboost-disconnect-sta-from-the-configured-cc3100-as-ap

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3120

您好!

我在 AP 模式下配置了 CC3100。

CC3100只能返回已连接 STA 的 MAC ID。

在大型网络中、很难找到具有 MAC ID 的 STA (位置和其他详细信息)、因此无法从 AP 上断开 STA。

请提供一些建议以解决此问题?

CC3100能否 从 AP 释放 STA 的现有连接?是否可以阻止/过滤 STA、CC3100应该连接、即使所有 STA 都知道密码?  

谢谢、

Likhitha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 SimpleLink WiFi CC31xx/CC32xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Likhitha,

    CC3100中没有 API 可在 AP 模式下连接到 CC3100时断开客户端。 仅当您重新启动 CC3100时才能断开连接、这种方法用处不大。

    如果您需要更多选项来配置 AP 模式、则应查找新的 CC3120。 有以下选项:
    - SL_WLAN_AP_OPT_MAX_STATIONS -为 AP 模式设置最大客户端数(1-4)
    - SL_WLAN_AP_OPT_MAX_STA_AGING -设置最大工作站老化时间
    - sl_WLAN_AP_ACCESS_LIST_MODE... - AP 模式的 MAC 地址的白名单

    1月