请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 主题中讨论的其他器件: CC3200MOD、 CC3200
我的问题是关于工作温度范围。
在网站上、CC3220mod 最高可达85度。 奇怪的是、CC3220芯片组也高达85度。 通常、模块的温度低于芯片组。 为什么 CC3220和 CC3220MOD 相同?
当模块的环境温度为85度时、如何解决 CC3220芯片组的热风险?
非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的问题是关于工作温度范围。
在网站上、CC3220mod 最高可达85度。 奇怪的是、CC3220芯片组也高达85度。 通常、模块的温度低于芯片组。 为什么 CC3220和 CC3220MOD 相同?
当模块的环境温度为85度时、如何解决 CC3220芯片组的热风险?
非常感谢~