请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837、 WL1831
您好!
我们正在使用 WL1831、并计划将来将 WL1837与相同的 PCB 配合使用。 如果我们可以在同一 PCB 上使用 WL1837,我将在 sch 中再添加一个射频链。 和 PCB、现在我们将使用 WL1831。
请尽快恢复…
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.