This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:总 RSSI 与 ANT 的 RSSI

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/578593/wl1807mod-total-rssi-versus-rssi-ant-ant

器件型号:WL1807MOD

RTTT 中的‘‘RSSI’和 ANT RSSI’之间有何差异?

此外,我假设目标 MAC 地址是被测单元(即我用来接收数据包的单元,以及我使用 RTTT 的 RX 选项卡连接到的单元)–您能否确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajayt、

    我对稍后的答复表示歉意:

    1) 1)总 RSSI 在 SoC 上。 与 ANT 上的 RSSI 的唯一差异是考虑到并被减少以实现 ANT 上的 RSSI 的迹线损耗。
    2) 2)对于目的地址而言、这是用于过滤传入数据包的已配置 DUT MAC 地址。 应将 ESG 配置为具有该地址的目标地址。

    谢谢、
    Riz