This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC31xx -需要澄清

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/578766/cc3100mod-cc31xx---clarification-required

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100UNIFLASH

您好!

我们计划将 CC31xx 模块用于我们的新设计之一、请在下面澄清详细信息

 

  1. 我们是否可以在 cc31xx 上自定义 Web 服务器;我们希望 通过 UART 通过 Web 服务器读取/写入我们的器件
  2. 网页存储在何处-模块闪存/RAM。

-         Mysimplelink.net–存储/加载位置?

如果         我们定制 Web 服务器–它是否可以存储在 CC31xx 中?如果是,存储网页的内存是什么。

3.可在任何时间点将多少个器件连接到 CC31xx

4、可以连接的距离是多少–封闭金属系统的增益以 dBi 为单位

5.是否计划了此模块的任何近 EOL。

 提前感谢

此致

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BR -
    这些页面存储在连接到 CC3100的串行闪存上。 我们在软件开发套件(SDK)中提供的 HTTP 服务器示例应用显示了这一点。 processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_HTTP_Server
    内部服务器位于网络处理器本身上。 (第12.3节对此进行了说明、此处=> www.ti.com/.../swru368a.pdf)
    您将使用的存储器来自连接器件的串行闪存。

    它的连接距离有许多变量、包括环境环境、您使用的天线的增益等 这不是一个简单的问题,你需要提供系统和环境的完整图片,以便我们在这里作出任何有教育的“猜测”。

    对于 CC3100MOD、目前没有我知道的计划 EOL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!

    这是否意味着我们可以使用高达8兆位的串行闪存? 如果是、我们如何 对串行闪存进行编程? 是否有任何工具可用?

    谢谢  

    Basavaraja.B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、

    在串行闪存中、您可以上传网页或用户文件。 并非所有1MB 空间都可供您使用、因为该内存中也有 ServicePack 和 CC3100器件配置。 串行闪存的内容可由 Uniflash 软件上载。

    请参阅:
    - processors.wiki.ti.com/.../CC3100MOD_Production_Line_Guide (用于更新串行闪存内容的硬件配置)
    - www.ti.com/.../uniflash (Uniflash 软件、请使用版本 v3.4.1)
    - processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Serial_Flash_Guide (串行闪存使用的 Wiki 页面)

    1月