This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:SDIO 接口

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/580279/linux-wl1835modcom8b-sdio-interface

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

         我已将 WiFi 模块 WL1835MODCOM 与具有 PS 和 PL 部件的 SoC Zedboard (Xilinx 产品)集成在一起。 PS 具有硬 ARM 处理器、 PL 只是可编程部分(FPGA)。我在此 Zedboard 上运行 Linux。 因此、此 Wi-Fi 模块使用 SDIO 接口与主机进行通信。 所以我的要求是这样的:假设有人向我连接了这个 wifi 模块的 Zedboard 发出 ping 命令,那么我希望 PL 部件中有这些 ping 数据包。  请给我建议。

此致

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    在本例中、主机 PS (运行 Linux)是否正确? 因此、您基本上要问的是如何从 PS 向 PL 发送 ping 数据包。 这与 WL1835或 Linux 驱动程序有何关系?

    您只需要弄清楚如何在 Xilinx 的2个子系统之间传递一些数据。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

              感谢您的回复。 你是对的:-它与 Linux 驱动程序无关。我正在尝试弄清楚如何实现这一点,我认为我可能会得到一些初始的提升,这就是为什么被问及的原因。  

          我假设 TI Wi-Fi 模块会单独处理所有事项、但我认为只有 MAC 层在 Wi-Fi 模块中实现、因此不管怎样、它都会将所有的 ping 数据包发送到 PS。 因此、为了实现我的目标、如果我点击 Wi-Fi 模块和 PS 之间连接的 SDIO 线路、在 PL 部分、那么我可以在 Zedboard 的 PL 部分获取 ping 数据包数据。 我对吗???? 如果这是正确的、您可以告诉我 、是否有任何 TI 文档为 Wi-Fi 模块和 SDIO 接口主机之间的通信提供了该命令和数据序列格式。  

    此致

    Aditya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此类问题应直接通过 Avnet 解决、Avnet 是 zed 板的组成部分并为其提供支持。
    我不确定如何回答上述问题。

    BR、
    Eyal