This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:SDIO 接口协议的软件/协议规范。

Guru**** 2387860 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/578999/wl1835modcom8b-software-protocol-specification-for-sdio-interface-protocol

器件型号:WL1835MODCOM8B

您好,

我们计划采购 WL1835MODCOM8B、以便对我们的一款产品进行原型设计。 我能否获得主机和 WLAN 芯片之间 WLAN_SDIO 协议的规范?

可以从 TI 网站下载吗? 主机正在运行专有的、编写此芯片的定制 WLAN 驱动程序需要必要的规范。

谢谢、

Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Wilink8将一个用于 WLAN 的标准4位 SDIO 接口与两个 GPIO 引脚配合使用。

    WLAN_ENABLE 和 WLAN_IRQ (用于带外 SDIO 中断)。

    这些驱动程序使用 Linux 内核中的 sdandard SDIO 接口。

    也请检查以下文档:

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eyal,

    非常感谢您的支持。

    我认为我问这个问题是错误的。 我正在寻找主机和芯片之间通过 SDIO 总线的详细信息。

    我了解主机和芯片之间的接口是 SDIO,并且主机通过 SDIO 接口向芯片中的固件发送各种命令,以满足其需要,例如扫描、关联、状态等。

    我正在寻找芯片中固件的规格或文档。 某种接口控制文档、介绍如何/如何与芯片上的固件通信。
    更精确-可用于了解 TI 提供的 wlink Linux 驱动程序中 wlcore.h 的每个结构 wlcore_ops 方法的文档。

    谢谢、
    Murali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    TI 仅支持用于 WiLink 的基于 Linux 的驱动程序。
    其他操作系统支持通过第三方提供。

    请检查下一页中提供的信息、以了解有关其他操作系统支持的信息:
    www.ti.com/.../wilink8-wifi-mcp8

    BR、
    Eyal