This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100BOOST

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/579029/cc3100boost-cc3100boost

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

尊敬的先生:

        CC3100可以使用 CCS 修改 WiFi 用户名和密码。

我想设置用户名和密码、如何使用 CCS 设置 ID 和密码。 我跟着你们看了一些管装视频,但它运行不好。 下面是视频链接。

www.youtube.com/watch

下面是一些其他问题。

  1. 我们是否可以在 cc31xx 上自定义 Web 服务器;就像我们希望通过 UART 进行器件读/写一样
  2. 网页存储在何处

         - Mysimplelink.net–存储位置

        - 如果我们定制 Web 服务器–它是否可以存储在 CC31xx 中,如果是,可用于存储网页的内存是多少。

    3.可在任何时间点将多少个器件连接到 CC31xx

    它可以连接的距离是多少–封闭金属系统的增益以 dBi 为单位

请提供使用 CCS 测试 CC3100的解决方案。

谢谢、