This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:I2C 接口最大数据速率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/578701/cc3200mod-i2c-interface-maximum-data-rate

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

我正在使用您的新产品 cc3200mod

我在数据表上阅读了有关 I2C 接口的内容。

我看到数据速率有两个选项、100kb/s (标准)、400kb/s (快速)。

我想知道是否有任何选项可以使用更高的数据速率来处理 I2C?如果有、最大数据速率是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yakir、

    Via 外围库仅支持100kbs 和400kbs 时钟速度。 但直接访问 I2C_O_MTPR 寄存器可以提高 I2C 时钟速率。 我们在应用中使用 CC3200MOD 和 I2C EEPROM M24M02 1MHz 时钟速率。 CC3200能够使用1MHz I2C、而不会出现任何问题(在宽温度范围内进行了测试)。 根据我们的测试、CC3200也可以使用2MHz 时钟、但这不能保证。

    将 I2C 设置为1MHz

    #define I2C_O_MTPR 0x0000000C
    
    // I2C 外设复位
    MAP_PRCMPeripheralReset (PRCM_I2CA0);
    //将时钟设置为1MHz
    HWREG (I2CA0_BASE + I2C_O_MTPR)= 2;
    // I2C 启用
    MAP_I2CMasterEnable (I2CA0_BASE); 

    1月