This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:serial_wifi 项目无法构建 TCP 连接来充当客户端。

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/578216/cc3200-serial_wifi-project-cannot-build-a-tcp-connection-act-a-client

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

你(们)好  

我是 CC3200的新参与者。 现在、我使用  CC3200SDK_1.2.0中的项目 serial_wifi。 我 连接了 AP 并成功连接。 然后、我要与已构建 TCP 服务器的 PC 建立 TCP 链路。PC 端我使用 TCP 工具构建 TCP 服务器。 然后我使用命令 connect 192.168.15.107 6553 TCP 来连接 PC、但它返回我设置套接字选项失败。 PC 端、它确实可以连接、但很快就会断开连接。

我转到代码、发现 g_Status 返回值为-456、然后它打印错误 、无法设置套接字选项。 导致这种苯胺的原因是什么?

//默认情况下,将套接字定义为非阻塞
if (g_Protocol == sl_IPPROTO_TCP)

G_Status = sl_Connect (g_Socket、&g_RemoteAddr、sizeof (g_RemoteAddr));
if (g_Status < 0)

UART_PRINT ("设定套接字选项失败\r\n);
sl_close (g_Socket);
返回 g_Status;

下面是我尝试的日志。

[2J


(一
CC3200串行 WiFi 应用  
(一

主机驱动程序版本:1.0.1.6
编译版本2.6.0.5.31.1.4.1.0.1.1.3.34
器件配置为默认状态  
已启动 SimpleLink 器件:STA 模式

>>>  
>>>  
>>>尝试自动连接至 AP
>>>正在尝试获取 IP
>>>[WLAN 事件] STA 连接到 AP:LMServerAP,BSSID:98:fc:11:66:FD:51
[NetApp 事件]设备获取的 IP

>>进入解释器模式
>>>\\<  
>>进入本地控制模式
>>> mDNS 1.  
>> CO SD  
>>非法命令
>>>连接192.168.15.107 6553 TCP  
>>>设置套接字选项失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,user4774248,

    此示例(串行 WiFi)用作默认安全套接字(-456 = SL_ESECBADCAFILE)。 为了实现正确连接、您需要将证书文件上传到闪存存储器中(使用 Uniflash 软件)、如本示例的文档所述。

    最适合您的应用是 SDK 中更好的 tcp_socket 示例。 请从该示例开始。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 为什么我必须将证书文件上载到闪存? 构建的 TCP 连接是 安全套接字?如何禁用安全功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4774248、

    在默认安全套接字中使用的 IN serial_wifi 示例。 对于安全套接字、您需要使用证书。 请参阅此示例的文档(\cc3200-sdk\docs\examples\CC32xx Serial WiFi.pdf)。

    我在前面的回答中说过、对于您的应用、最好使用 SDK 中的 tcp_socket 示例。 serial_wifi 示例更复杂、因此不是新 CC3200用户的好起点。

    但是、如果您仍想使用 serial_wifi 示例、则可以通过删除宏 secure_sockets (CCS -> Project properties -> Build -> ARM Compiler -> Advanced Options -> Predefined Symbols)来禁用安全套接字。

    1月