This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:尝试使用 UART 与 MSP430I2040电源 IC 通信

Guru**** 2589920 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, CC3200, MSP430F5529, CC3100, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/577821/ccs-cc3200-trying-to-communicate-with-msp430i2040-power-ic-using-uart

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040MSP430F5529CC3100MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用  UART 与 CC3200示例链路通信来与 MSP430I2040通信。

我可以在演示板上找到已安装的固件、因此我可以在中找到 UART 代码、以便与 MSP430I2040电源 IC 通信。

请允许任何人帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    我们不为 MSP430I2040提供主机驱动程序、但您可以将 CC3100 SDK 中现有的 MSP430F5529和 MSP430FR5969驱动程序作为参考并自行移植。 可能存在一些差异、尤其是在引脚映射方面。

    如果您希望使用 UART 进行主机通信、而不是 SPI、请确保在项目中定义了 SL_IF_TYPE_UART、以便使用 user.h 中的正确函数

    此致、
    Sarah