This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:MQTT 客户端/c3200-ButtonPressEvtSw2错误 rabbitmq MQTT 适配器

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/573248/compiler-mqtt-client-cc3200-buttonpressevtsw2-error-rabbitmq-mqtt-adapter

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

          当我从 SDK1.2.0目录下载 MQTT 客户端演示时,并 以调试模式运行演示。

Mosquitto

   答:我使用 seposto 模拟 MQTT 客户端,MQTT_CLIENT 中的下标消息或 bubulish 正常。

         发布只是按“SW2”、“SW3”将发布事件转换为向服务器发送的消息,在使用退出时是可以的

      下标只需使用 sinkto 命令将 消息发布到主题,它也可以工作,并在发送时看到 LED 发生变化

      消息。

2.

RabbitMQ MQTT 适配器

   使用适配器时,MQTT 客户端的下标没有问题。 但是、当我按下 "SW2"、"SW3"来处理发布事件时、

 它不能接收 MQTT 客户端发布主题下标的子网中的消息。一旦 它接受事件,该消息不仅是

无法从 MQTT 客户端接收数据、但 MQTT 客户端应用程序也将退出并重新连接到服务器。

  我不知道问题所在。 一些建议会有所帮助。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    RabbitMQ 适配器的用途是什么?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用 rabbitmq MQTT 适配器时,它无法将消息发布到 topic。

    mosemto 是一个模拟 MQTT 原型的工具,而我使用 mosemto 时,MQTT 客户端演示可以发布消息
    蚊子的主题。

    如果您想了解更多信息,请发送电子邮件给我。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    当 MQTT 客户端演示连接到 Rabbitmq MQTT 适配器并按 SW3按钮发布消息时。
    以下错误信息:
    C:FH-B1 0x35到净18、发送(74字节)[@ 3110]

    C:Net 18、Raw Error -1、Time Out:N

    C:RX 闭合网18 [-1]

    C:净18的清洁过程

    C:净18天现已关闭

    断开与代理的连接45.79.10830


    CC3200会发布以下消息

    主题:/cc3200/ButtonPressEvtSw3

    数据:按下 CC32XX 器件上的按钮 SW3

    我不知道 Rabbitmq MQTT 适配器和蚊帐之间有什么区别。


    如果您知道问题所在,请告诉我。谢谢。



    ------------ 中间商断开连接-------------------------------------------
    C:FH-B1 0x10到净19、发送(59字节)[@ 3112]

    C:从网络19开始接收消息 Fix-HDR (字节1) 0x20 [@ 311]

    C:净额19的清洁过程

    C:MSG、ID 0x0000、处理状态:良好


    成功:连接到代理编号 1

    C:FH-B1 0x82到净19、发送(79字节)[@ 311]

    C:从网络19开始接收消息 Fix-HDR (字节1) 0x90 [@ 3114]

    C:MSG、ID 0x0009、处理状态:良好

    客户订阅了以下主题:

    /cc3200/ToggleLEDCMdl1

    /cc3200/ToggleLEDCMDL2

    /cc3200/ToggleLEDCMDL3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够找到连接到 rabbitmq 的解决方案?我尝试使用 rabbitmq 作为我的 MQTT 代理、但在让 CC3220 Launchpad 向代理发布主题时遇到了问题、我会收到一条非常类似的错误消息。

    此致

    G