This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:无线电设备指令

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574438/wl1837mod-radio-equipment-directive

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1831MOD、 WL1835

有人询问 WL1831MOD 在以下主题中的新红色认证: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/wilink_wifi_bluetooth/f/307/t/567307 、他们表示测试将于4月至5月完成。

我有几个后续问题:

WL1827MOD 的时间表是否也将在4月至5月的时间表中进行?

您如何处理非协调标准?  

您是否正在使用通知机构?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给 WL18xx 硬件专家。 我们很快会回来。

    此致、
    VIHang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    是的、我们的计划也在同一时间范围内将 WL1837MOD 更新为 Re-D。 WL1837MOD 的密度略高、因为某些自适应性规则针对5GHz 进行了更改、但计划保持不变。 我们将使用 NB 来确保我们处理不协调的标准。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Rizwan Murji]Hi Adam,

    是的、我们的计划也在 同一时间范围内将 WL1837MOD 更新为 Re-D。 WL1837MOD 的密度略高、因为某些自适应性规则针对5GHz 进行了更改、但计划保持不变。 我们将使用 NB 来确保我们处理不协调的标准。

    谢谢、
    Riz

    [/报价]

    您是否有发布测试报告的任何更新? 您能否确认将使用哪些标准?

    下面列出的红色框是否会出现?

    R&TTE 指令

    原始 Wifi 标准

    无线电设备指令(RED)

    替换标准

    ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

    ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2017-01)

    ETSI EN 301 893 v1.7.1 (2012-06)

    ETSI EN 301 893 V2.0.7 (2016-11)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilles、

    是的、我们将按照上面列出的标准进行测试。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 RED 指令、Wl18xx 模块的重新认证状态是什么?

    自2017年6月13日起、我们需要遵守 RED 指令、我们计划开始认证 WL1835模块。

    此致、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Certification_Reports

    我们将在此处发布有关 Re-D 的最新报告。 请注意、主要射频报告已完成。 EMC 也已完成、将在几天内发布。

    我们目前的测试实验室计划告诉我们、所有测试都应在下周结束前完成。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     http://processors.wiki.ti.com/index.php/Radio_Equipment_Directive_Updates 页面上 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是没有链接(您无法单击 DOC 文本)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    请参阅以下内容:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Certification_Reports
    不同的 EN300xxx v2.1.1链接确实指向了一些 E2E 论坛帖子、这些文档已发布。

    请确认这是您要查找的文档。

    此致、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以在此论坛帖子下找到文档8535.10 - DoC_WL18MODGI.pdf、但这是 WL18x7芯片的 DOC。 我需要 WL1835芯片的文档。
    我不知道您为何在论坛上共享这些文档、以及为什么没有在 TI 官方页面上载这些文档
    processors.wiki.ti.com/.../Radio_Equipment_Directive_Updates
    或
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Certification_Reports
    其他模块、比如 CC3120MODRNMMOB?

    此致、
    Dragan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    不同的链接现已更新。

    请参阅 TI 网站上的"WL18MODGI (测试等级37:WL1837MODGIMOC) EC DOC":

    查看 wiki: