This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD 和无线电设备指令

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/571646/cc3200mod-cc3200mod-and-radio-equipment-directive

器件型号:CC3200MOD

您能告诉我 CC3200MOD 何时将根据无线电设备指令进行重新测试和重新认证吗? 请记住、这将于2017年6月生效、现有的针对 R&TTE 指令的认证和声明将变得过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维-
    这项工作正在进行中、将在2017年6月截止日期之前完成。 我们在10月在线更新了 Docs、以首先满足 v1.9.1指令、该指令发生在2016年11月。
    (请参阅  )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    认证是否已完成? 何时在线更新文档?

    谢谢、
    Alexey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历克西-
    请参阅=> processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Radio_Certifications
    (页面顶部、不容错过)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Josh!

    我尝试访问认证网页上的 EN300328 V2.1.1文档、但链接似乎已断开-我的浏览器报告"找不到服务器"。

    此致、
    Alexey