This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:WL1801MOD

Guru**** 2440240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576775/linux-wl1801mod-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

 

我们随机观察到 一个访问点不可见的错误。 请查找更多详细信息。

   

错误日志:

[1217.368660] wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(1、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(2、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(1、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(2、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(1、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(2、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(1、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(2、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

WLAN1:无法将密钥(1、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

wlcore:错误无法添加或替换密钥

 

恢复:

重新启动目标后、看不到错误。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关 WL18xx 专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要在此处获取更多信息。

    对电流连接的实际影响是什么? 是否发现了恢复?

    您使用的是什么版本?
    您能否使用(使用 gLogger)提供固件日志?
    是否可以发布完整的内核日志?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是标记8.6SP1。

    我认为这个问题将在以下情况下出现。

    DUT 发布 AP 和工作正常。

    2.现在 DUT 尝试连接到家庭 WiFi 路由器(工作站模式)。 (进入双模式)

    3.在连接期间或连接后、如果出现信标丢失、并且由于相同的原因、在驱动程序端发生一些恢复、导致 AP 消失。

    请从驱动程序中找到附加的日志。请给我一些提示。

    3月1日12:27:55 BBBB_28019170 user.info 内核:[1134.245978] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
    3月1日12:27:59 BB_28019170 user.info 内核:[1139.045017] wlcore:连接丢失工作(role_id:0)。
    3月1日12:27:59 BB_28019170 user.info 内核:[ 1139.048290] wlan0:连接到 AP 1c:A5:32:85:A5:E4丢失
    3月1日12:28:00 BBB_28019170 user.info 内核:[1139.181670] cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
    3月1日12:28:00 BBB_28019170 user.info 内核:[1139.4673] cfg80211:已更新世界监管领域:
    3月1日12:28:00 BBB_28019170 user.info 内核:[1139.467742] cfg80211:DFS 主区域:取消设置
    3月1日12:28:00 BB_28019170 user.info 内核:[ 1139.467774] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.467822] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.467863] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BB_28019170 user.info 内核:[ 1139.467901] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.467944] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.467987] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.468026] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.468064] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.468101] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BBB_28019170 user.info 内核:[1139.475817] cfg80211:致电 CRDA (国家/地区):GB
    3月1日12:28:00 BBB_28019170 user.info 内核:[1139.822848] cfg80211:法规域更改为国家/地区:GB
    3月1日12:28:00 BBB_28019170 user.info 内核:[1139.822914] cfg80211:DFS 主区域:ETSI
    3月1日12:28:00 BB_28019170 user.info 内核:[ 1139.822945] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.822992] cfg80211:(2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.823038] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.823082] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.823121] cfg80211:(5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz)、(不适用、2700 MBM)、(0s)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[ 1139.823159] cfg80211:(57000000 KHz - 66000000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、4000 MBM)、(N/A)
    3月1日12:28:00 BBBB_28019170 user.info 内核:[1139.958703] wlan0:使用1c:A5:32:85:A5:e4e2e.ti.com/.../0841.messages.7z 进行身份验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此日志中没有明显的错误。 我唯一不确定的是日志中看到的那些 avahi-daemon 消息。
    如果您停止 mdns 守护程序(avAHI)并重复相同的测试,是否会看到此类问题?

    当您说 AP 消失时、它实际上意味着什么? 您是否停止使用监听器看到来自它的信标?
    hostapd 是否仍在运行、或者是否已停止?

    您能否同时附上显示问题的监听器捕获?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 消失:在客户端(移动设备/笔记本电脑)上,我在扫描列表中看不到 AP。

    hostapd 运行正常。

    我将尝试捕获 Wireshark 并更新您。我将从驱动程序中看到以下故障行。

    3月6日07:16:43 BB_BBG000073 user.warn 内核:[1217.637968] wlcore:警告尝试记录密钥更换
    3月6日07:16:43 BB_BBG000073 user.err 内核:[1217.638035] wlcore:错误无法添加或替换密钥
    3月6日07:16:43 BB_BBG000073 user.err 内核:[1217.643773] wlan1:无法将密钥(1、ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)设置为硬件(-22)

    请给我一些提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有问题的任何更新??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个怀疑是以下消息:

    监管域更改为国家/地区:GB
    可能 AP 使用不同的国家/地区代码,我们没有扫描频道…。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DUT 在自动扫描通道模式中设置。 您是否仍然认为扫描不会发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否遵循。 如果 AP 位于不属于 GB reg 域的通道上、则在扫描中将找不到它。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我重新启动 hostapd 或重新启动 DUT 、则可以在扫描列表中看到 AP。 您是否仍然看到、区域可能会导致此问题

    我认为来自 wlcore 驱动程序的错误消息 会提供一些提示。(请参阅初始通信消息以了解驱动程序的详细信息错误日志。)

    谢谢