This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:HOSTINTR 下拉值

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576804/cc3100-hostintr-pull-down-value

器件型号:CC3100

您好!

参考设计建议使用10Kohm 下拉电阻器,以在引导/初始阶段提供任何错误中断。

为了在正常活动期间节省电力,可以将该值移动到47k 甚至100k Ω?  

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、这是哪个引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HOST_INTR,引脚15
    Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    到目前为止是否有任何反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我对拖延表示歉意。 如果中断线未连接到任何 FDI 芯片、则可以使用100K。 电路板上的10K 值是由于该线路连接到 FDTI。

    谢谢、

    Riz