This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:用于记忆棒天线的 INI 文件和 FW 版本

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/573313/wl1835mod-ini-file-and-fw-version-for-usage-with-stick-antenna

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

我将 WL1835MOD 与 LSR-001-0012记忆棒天线搭配使用。  

我应该为此使用哪个版本的 INI 文件? 是 WL1835_MOD.ini 还是 WL1835MOD_C2PC.in

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这一问题已分配给有关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Genesh、

    请确保您使用的是正确的.INI 文件,请参阅:

    www.ti.com/lit/pdf/swru422

    第1节将向您介绍如何获取要使用的最新.INI 文件。 INI 文件与您选择的天线无关、但.INI 是特定区域的。 有关详细信息、请参阅 swru422文档。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我指的是这份文件。 在 git 存储库 git.ti.com/.../official_inis 中 、有2个用于 WL1835MOD 的 INI。 一个是 WL1835_MOD_INI.ini 和 WL1835_MOD_C2PC_INI.ini
    C2PC ini 的功耗似乎比另一个 INI 低。 如果你能确认我应该使用这两种方法中的哪一种、那将会很棒。

    谢谢、
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    如果您使用的天线为3.2dBi 增益级别、则应使用 WL1835_MOD_C2PC _INI 文件。 为了满足法规要求、您需要回滚功率、从而看到更低的输出功率。 如果您使用的天线之一的增益低于3.2dBi、则需要使用非 C2PC 文件。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    棒状天线的增益为2dBi、因此从理论上讲、我可以使用非 C2PC ini (具有最高功率的 INI)。
    交叉检查这一点、在我的测量期间以及 FCC 测试报告中记录的内容中、在这两个 INI 上测量的峰值功率都保持不变。 这两个 INI 文件之间的功率级别明显降低、因此我无法理解这种情况。

    请帮助。

    谢谢、
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    正确的做法是、在认证过程中完成了所有操作、然后应用了天线增益。 但是、输出功率并不是必须满足的唯一要求。 当您设置.INI 文件时、您可以调整每个调制和通道的电源 LEVesl、但如果没有单独的 INI 文件、则无法为不同区域设置电源。 因此、在 C2PC 中、当我们回滚功率时、它不是我们尝试满足的输出功率要求、而是欧洲的 PSD (功率频谱密度)要求。 我们以2dBi 的增益满足 PSD、但对于3.2、我们失败了、因此.INI 功率必须回滚。

    我希望这可以清除问题。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我想更正我的最后一个答案。 我再深入探讨一下这个问题、对于 WL1835MOD、您应该对所有天线使用 WL1835MOD_C2PC.INI 文件。 原始归档是针对-0.36dBi 天线增益完成的、因此、当我们针对当前支持的6根天线进行认证时、需要对 INI 文件进行更改。 因此、为了清楚、请使用 WL1835MOD_C2PC.ini 文件。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您花时间再次查看该 Riz。
    我仍然感兴趣的一点是,在 FCC 测试报告(原始 INI: fccid.io/document.php (第17/71页)和 C2PC INI 中记录的这两个 INI 文件上测量的传导功率: fccid.io/document.php 非常接近、即使这两个 INI 配置的功率似乎有很大差异。

    谢谢、
    Ganesh