This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:RTTT 未与 wl1835模块连接、导致错误

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/572244/wl1835modcom8b-rttt-is-not-connected-with-wl1835-module-and-gives-error

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835AM3351

您好!

我尝试将 RTTT 工具与 wl1835模块连接、并尝试加载其中的固件、但它在下面生成了错误。

下载固件失败: 错误:ts18.calling_ate_DownloadFW()失败,错误101


连接失败: 错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回4

 

设置:

- WL1835模块与 AM3351主机相连并启动

- WL_RS232_TX 和 WL_RS232_RX 引脚通过 FTDI TTL-232R-3V3电缆连接到 PC。

-通过连接的上拉电阻器10K 至1.8V、WL_IRQ = 1。

-在 RTTT 工具中设置 COM 端口= COM3、波特率= 926100。

成功安装无线工具后、遵循 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Tools\Docs\SWAU085E_RTTT 中提供的 RTTT 文档。

请提供您的宝贵建议以解决上述问题。

谢谢、

Ankit Bhalani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关 WL18xx 专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何更新

    谢谢、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    RS232接口与1V8兼容、与3V3不兼容。 请尝试使用 FTDI TLL-232R 1V8电缆代替您正在使用的电缆。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    我还尝试了 FTDI TLL-232R 1V8 电缆、但它提供了相同的错误。

    谢谢、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    我们的 RTTT 工具设置如下所述:

    -我们已将 WL1835模块与 AM3351处理器连接并为电路板加电。 因此、处理器将 WL1835的固件加载到模块中、模块工作正常。 现在、我们已通过 PC 将 WL_RS232_TX 和 WL_RS232_RX 引脚连接在一起 FTDI TTL-232R-1V8电缆、尝试使用 RTTT 工具加载固件、并遇到上述错误。

    这是使用 RTTT 工具的正确设置吗?
    您能给我提供使用 RTTT 工具的实际设置说明吗?

    谢谢、
    Ankit Bhalani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    有更新吗?

    谢谢、
    Ankit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、

    一些尝试的建议:

    1) 1)确保 RS232电缆 RX 连接到 WiLink TX
    2) 2)确保 RS232电缆 TX 连接到 WiLink RX
    3) 3)确保 Wlan0接口已关闭、然后尝试使用 RTTT 下载 FW。
    4) 4)您可以通过主机使用校准器工具。 有关这方面的说明、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、

    我现在将关闭它。 如果您仍需要有关此问题的帮助、请重新打开。

    谢谢、
    Riz