This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:cc3200 Simplelink Stack 是否支持 WebSockets?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576715/cc3200-are-websockets-supported-on-cc3200-simplelink-stack

器件型号:CC3200

大家好、我对使用 cc3200进行新产品开发感兴趣、我想知道 SimpleLink 堆栈是否支持 WebSockets (https://en.wikipedia.org/wiki/WebSocket)?)谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akbar、

    我们在 SDK 中确实有一个使用 WebSockets 的示例。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    感谢您的回答! 您是否知道 Web 套接字服务器和 Web 套接字客户端是否都受支持?

    最棒的
    Akbar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akbar、

    是的、可以使用 CC3200实现 Web 套接字服务器和客户端。 SDK 示例中已提供 Web 套接字服务器演示。

    但是、如果您开始开发新器件、可能应该考虑使用新的 CC3220。 CC3220包含比 CC3200更多功能、并得到了显著改进。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    我一直在购买 CC3220开发板。 一个问题是、用于 CC3220的 Simplelink 堆栈是否内置了 WebSocket 客户端 API 作为一项附带功能、或者我是否希望获取类似在 CC3220上工作的 libwebsockets (libwebsockets.org/)的内容? 谢谢!
    最棒的
    Akbar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akbar、

    我认为 CC3220 SDK 中没有对 WebSocket 客户端的直接支持。 但您可以通过标准 BSD 套接字实现这种支持。 由于 ESP8266支持 libwebsockets、但其资源比 CC3200少、因此我认为可以将此库移植到 CC3220。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们最终在 cc3200上使用了 Mongoose webserver。