This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:RTTT 测试应用的 SoC 限制设置

Guru**** 2545610 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574673/wl1835mod-soc-limits-setting-on-the-rttt-test-application

器件型号:WL1835MOD

您好!

我将使用 TI SDMMC 适配器板、固件版本4和 WL1835MOD_INI.ini 作为配置设置、并使用 RTTT 作为测试工具来测量 WL1835MOD 的峰值功率。 我注意到、启用 SoC 限制复选框时、功率级别与禁用时的功率级别差异接近6dB、并且功率级别与 FCC 测试匹配时、仅在禁用 SoC 限制时报告最大传导功率。

当我在电路板上使用具有相同 INI 和 FW 版本的校准器工具时、启用 SoC 限制后、功率级别仅与传导功率级别匹配。

我想知道、在对该产品进行 FCC 测试期间是否应用了 SoC 限制、以及如何确保在我的板上遵循相同的设置。  

还有没有方法可以使用"calibrator"工具配置 SoC 限制?

此外、深入了解此 SoC 在 RTTT 中的限制含义以及在每个通道的固件上设置的限制也将非常有用。 非常感谢!

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Genesh、

    有关 RTTT 工具的其他信息、请参阅 RTTT 用户指南。 可在以下网址找到:www.ti.com/lit/pdf/swau085。

    第5.2节介绍了用于监管测试的设置、其中选择了 SoC 限制以确保您使用.INI 文件作为功率限制。 这样做时、您还需要确保选择 dBm 和30的值。 如果您使用数字选择 dBPat、这将是后退、而不是您将要设置的实际功率。 有关回退的信息可在.INI 应用手册中找到,该应用手册可在 www.ti.com/lit/pdf/swru422中找到。

    SoC 是在 FCC 测试期间应用的(基本上我们使用.INI 文件作为限制)。

    使用校准器工具、您还可以确保根据.INI 文件设置功率限制。 有关校准器工具的信息、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing。

    有一个 channel_limitation 选项允许您使用.INI 文件的限制。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    仅供我理解,SoC 限制是功率放大器 BO 的设置,与固件无关?
    或者固件有某种方法来限制功率,但不限于通道限制和 BO 限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    当您设置 SoC 时、它会在查看.INI 文件中输出功率限制时使用 FW。 在.INI 文件中,可以将功率限制(或设置)为多种方式。 一个是相对于固定功率水平的 dB 加法器、或针对 PSAT 的 BO。 在 RTTT 工具中、您可以看到2个按钮、用于相应地设置功率。 当您选择 SoC 时、这意味着如果您尝试使用 RTTT 工具将功率设置为高于.INI 文件允许的功率、则不允许您这样做、并且您会将输出功率限制为.INI 文件中的最大值。 如果未选中 SoC、则可以增大。

    希望这对您有所帮助

    谢谢、
    Riz