请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 您好!
我将使用 TI SDMMC 适配器板、固件版本4和 WL1835MOD_INI.ini 作为配置设置、并使用 RTTT 作为测试工具来测量 WL1835MOD 的峰值功率。 我注意到、启用 SoC 限制复选框时、功率级别与禁用时的功率级别差异接近6dB、并且功率级别与 FCC 测试匹配时、仅在禁用 SoC 限制时报告最大传导功率。
当我在电路板上使用具有相同 INI 和 FW 版本的校准器工具时、启用 SoC 限制后、功率级别仅与传导功率级别匹配。
我想知道、在对该产品进行 FCC 测试期间是否应用了 SoC 限制、以及如何确保在我的板上遵循相同的设置。
还有没有方法可以使用"calibrator"工具配置 SoC 限制?
此外、深入了解此 SoC 在 RTTT 中的限制含义以及在每个通道的固件上设置的限制也将非常有用。 非常感谢!
谢谢