This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:如何解释校准文件 phy.ca l。 哪些参数及其重要性与 XMT 和 RCV 关联?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/575082/cc3100-how-to-interpret-the-calibration-file-phy-cal-what-parameters-and-their-significance-are-associated-with-xmt-and-rcv

器件型号:CC3100

器件配置为默认状态

设备作为工作站启动

芯片67108864

MAC 31.1.4.0.1

PHY 1.0.3.34

NWP 2.7.0.0

ROM 13107

主机1.0.1.6

部分参数文件:

00 00 00 01 00 80 83 00 00 0F A8 B0 07 00

00 00 00 00 00 3D D8 F3 84 01 00 00 00 00 00

9C 0F 00 76 C2 96 DC 01 00 03 22 14 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D9 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 D0 07 0C 1F 00 19 00

00 00 00 00 10 0E 00 00 A7 88 13 C2 1F 00 19 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    校准文件仅供 NWP 使用。 请勿对其进行写入。 我们不会发布如何解释这一点、因为它对开发人员没有用处

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    由于我已经发布的问题、我询问了校准文件。

    CC3100:CC3100:无线电工具 CW XMT 测试成功/无线电工具 RX 测试失败

    我认为校准文件可能会显示无线电工具报告的极低、几乎没有检测到信号的 RSS 读数的情况。

    我们将 CC3100BOOST 板连接到频谱分析仪、并观察到传输的数据包。

    我们重复使用两个原型板并观察到类似的波形。

    发送功能似乎工作正常。

    我查看了原型板图并将其与 CC3100BOOST 板进行了比较。 射频跟踪 CPW、包括 GND 过孔拼接、与 CC3100BOOST 页面重复、包括堆叠。


    我发现的一个差异是在靠近 L3、L4和 L5的直流/直流区域中使用的 GND 过孔数量。 CC3100BOOST 板右侧区域和丝印标记012下方具有大约30个 GND 过孔。

    我们没有该密度的 GND 过孔。

    事后看来、我应该增加了更多过孔。 我将在下一个电路板旋转时执行此操作。

    对于直流/直流区域中没有足够数量的 GND 过孔对 RSS 的影响有何理论?

    我本以为 GND 过孔数量不足会比接收功能更影响发送功能。

    我不能提出传输工作的原因、但接收工作不能。

    对于下一个电路板旋转、请求 TI 进行页面检查的协议是什么?

    谢谢。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尚未查看设计检查清单 :processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_Hardware_Design_Review
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我发现了这个问题、即40MHz 时钟源。

    尽管我阅读了 CC3100数据表中有关使用正弦波或削波正弦波源(1.2Vpp)的要求、但我习惯使用40MHz 方波 HCMOS 时钟振荡器。

    我将更改为40MHz 晶体。


    RTC 源是32.768kHz 方波 HCMOS 时钟振荡器。


    我假设 CC3100内部合成器/PLL 使用40MHz 来为 XMT/RCV 混频器生成 CW 信号。

    使用无线电工具时、我们可以在频谱分析仪上看到 CW 音调和连续结果。

    无线电工具设置的 CW 音调频率正确、dBm 级别与 CC3100BOOST 板一致。

    连续模式下的观察结果相同。

    假设40MHz 是问题所在、我不理解为什么信号在频谱分析仪上看起来很好、但无法通过无线传输。

    RX 模式也是如此。

    您能否提供一些有关合成器/PLL 函数及其对40MHz 方波谐波的反应的详细信息?


    谢谢你。