请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 器件配置为默认状态
设备作为工作站启动
芯片67108864
MAC 31.1.4.0.1
PHY 1.0.3.34
NWP 2.7.0.0
ROM 13107
主机1.0.1.6
部分参数文件:
00 00 00 01 00 80 83 00 00 0F A8 B0 07 00
00 00 00 00 00 3D D8 F3 84 01 00 00 00 00 00
9C 0F 00 76 C2 96 DC 01 00 03 22 14 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D9 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 D0 07 0C 1F 00 19 00
00 00 00 00 10 0E 00 00 A7 88 13 C2 1F 00 19 00