This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:MSP432示例

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574138/ccs-cc3100boost-msp432-examples

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP432P401RMSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我想将 CC3100与 MSP432配合使用。  我`s 使用此示例 CC3100BOOST_HTTP-Client_MSP432P401R、我在另一篇文章中创建了该示例、但它很简单、不起作用、不会生成。 我的问题是、还有其他示例可以用于我的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们目前没有发布任何有关 MSP432的示例。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但这样我就可以移植 MSP430的工作示例了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我尝试做类似的事情、这真的很奇怪。 我尝试从 MSPWare 构建 MQTT Twitter LED 示例、但在构建 driverlib、board、CLI_UART 和 main 时遇到问题。 这是否与您的问题类似? 有人知道为什么它不会构建任何基本文件--我觉得我必须有一些设置错误吗?