This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:Service Pack

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/577326/cc3100mod-service-pack

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200

我从 www.ti.com/.../cc3200sdk [1.0.1.11-2.8.00 ]中看到 CC3200有一个新的服务包- CC3100有一个新的服务包吗?

  根据 www.ti.com/.../cc3100sdk、该值似乎在 v1.0.1.6-2.7.0.0上

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael -我们上周推出的用于 CC3200的新服务包与 CC3100器件可使用的服务包相同。

    CC3100也有新的 SDK -它将包含 CC3200版本提供的主机驱动程序、Dropbox 和 MQTT 的相同更新。