This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:用于读取 SDIO 频率的 Linux 命令

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/575653/linux-wl1807mod-linux-command-to-read-sdio-frequency

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

您好!

如何在 目标中的 Linux 中读取 SDIO 频率? 我们使用的是 WL1807。  

此致、

Johncy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参见以下示例:

    root@AM437X-EVM:~# cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios
    时钟: 50000000 Hz
    VDD: 21 (3.3 ~ 3.4V)
    总线模式: 2 (推挽)
    芯片选择:0 (无关)
    功率模式: 2 (开)
    总线宽度: 2 (4位)
    时序规格:2 (SD 高速)
    信号电压:0 (3.30V)
    驱动程序类型:0 (驱动程序类型 B)
    根目录@AM437X-EVM:~编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eyal。

    在频率配置为40MHz 的情况下、

    CAT /sys/kernel/debug/mmc1/ios
    时钟: 40000000 Hz
    实际时钟:39600000 Hz
    VDD: 21 (3.3 ~ 3.4V)
    总线模式: 2 (推挽)
    芯片选择:0 (无关)
    功率模式: 2 (开)
    总线宽度: 2 (4位)
    时序规格:2 (SD 高速)
    信号电压:0 (3.30V)

    我在 DTS 文件中将频率更改为20MHz、并生成了构建
    CAT /sys/kernel/debug/mmc1/ios
    时钟: 20000000 Hz
    实际时钟:19800000Hz
    VDD: 7 (1.65 - 1.95V)
    总线模式: 2 (推挽)
    芯片选择:0 (无关)
    功率模式: 2 (开)
    总线宽度: 2 (4位)
    时序规格:2 (SD 高速)
    信号电压:0 (3.30V)

    VDD 值为何会变化?

    此致、
    Johncy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johncy:

    我不确定、这可能是主机 MMC 驱动程序中的一些愚蠢的显示错误。
    您不必真正关心该值。 它无论如何都由硬件电压电源驱动。

    此致、
    Eyal