主题中讨论的其他器件: CC3100
工具/软件:TI-RTOS
尊敬的 Sirs:
我们正在尝试通过 WiFi 直接将 CC3200LaunchPad 与 Windows 10器件连接。
起点是 SDK 中的 P2P 应用。 我们成功连接到多个 Android 设备、但 Windows 10没有。
我们是否需要操作系统(FreeRTOS/TIRTOS)和任何特殊的 API 进行连接?
提前感谢您的回答。
此致、
Stefano Frontzi
Optikon 2000 SPA
意大利罗马
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
尊敬的 Sirs:
我们正在尝试通过 WiFi 直接将 CC3200LaunchPad 与 Windows 10器件连接。
起点是 SDK 中的 P2P 应用。 我们成功连接到多个 Android 设备、但 Windows 10没有。
我们是否需要操作系统(FreeRTOS/TIRTOS)和任何特殊的 API 进行连接?
提前感谢您的回答。
此致、
Stefano Frontzi
Optikon 2000 SPA
意大利罗马
您好、Jan、
我们遵循了您指出的主题建议。
遗憾的是、我们的固件在此代码片段之后不会继续
//创建 TCP 套接字
iSockID2 = sl_Socket (sl_AF_iNet、sl_sock_stream、0);
if (iSockID2 < 0)
{
ASSERT_ON_ERROR (iSockID2);
ASSERT_ON_ERROR (SOCKET_CREATE_ERROR);
}
//连接到 TCP 服务器
iStatus = sl_Connect (iSockID2、(SlSockAddr_t *)&sAddr、iAddrSize);
if (iStatus < 0)
{
//错误
sl_close (iSockID2);
ASSERT_ON_ERROR (CONNECT_ERROR);
}
从 SL_Connect 返回的 IStatus 值为-111、表示"连接已拒绝"
在 PC 端,消息为:“从目标设备持续拒绝”,即 CC3200
有什么建议?
TIA、
Stefano