This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:使用 CC3200时能否获得详细的协议(802.11b/g/n)?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576783/cc3200-can-i-get-the-detailed-protocol-802-11b-g-n-when-using-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC3100、、

尊敬的先生:

我能否获得 http ://client_demo 中现在使用的详细协议(802.11b/g/n)? 或者 、我可以在其他演示中获取它吗?  我将 CC3200SDK_1.2.0 与 CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.6-2.7.0.0搭配使用。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有用于此目的的 API。 这是由 NWP (网络处理器)在内部处理的、您无法读取或选择它。 也许您可以从接入点的 GUI (Web 界面)获取此信息。

    正如我在上一个主题中了解您的问题、您在从设备发送数据的速度方面遇到了问题。 通常、此类问题与类型(b/g/n)无关。 因为即使是802.11b、也足以满足 CC3200的要求。 "速度"问题的潜在原因:
    - AP 信号错误
    -许多 AP 在相同或附近通道之间的干扰、对另一个2.4GHz 设备的干扰
    -外部服务器响应缓慢
    -连接到服务器的速度较慢
    -在代码内部问题,需要正确设计代码才能快速发送数据

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jan D福音:
    感谢您的回复。

    1:- AP 信号错误
    2.-多个 AP 在同一通道或近通道之间的干扰、对另一个2.4GHz 设备的干扰
    3.外部服务器响应缓慢
    4.-连接到服务器的速度较慢
    5.-在代码内部问题,需要正确设计代码才能快速发送数据

    正如您在上面所写的、
    1.由于前4个原因,客户需要使用环境检查他们的 WiFi,而这些不是 CC3200造成的,
    第5个原因是、它基于传输优化、
    我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    -点1。 -4. 你是对的。 所有 WiFi 设备都受此影响。 但是、如果您的天线具有高增益、那么您将获得更好的信号、并且干扰可能更少。 有关 WiFi 与其他2.4GHz 设备干扰的小示例。 我有 Sennheiser 公司的无线耳机。 Sennheiser 是顶级音频设备品牌之一。 但是、当我打开耳机电源时、某些频道的近距离 WiFi 设备停止工作。
    -第5点。 CC3200内部代码的优化。 这真的很重要。 并非 SDK 中的所有示例都针对可能的最高带宽进行了优化。 SDK 中的示例设计为易于理解、但通常不用于速度优化。 例如。 如果您发送大量的小数据包、性能将比发送更长数据包的数量更少。

    1月