This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3100:正在设置 P2P Wifi Direct - IT_IP_LEVED、IT_IP_ACQUIRED

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576431/rtos-cc3100-p2p-wifi-direct--is_ip_leased-is_ip_acquired-is-being-set

器件型号:CC3100

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

我正在使用 TI-RTOS 在两个电路板之间尝试 wifi Direct (P2P) ,两个器件都卡在 while 循环中。 请提出任何建议

while ((!is_IP_leaded (g_Status)&&!is_IP_Acquired (g_Status))||(!is_connected (g_Status)&&!is_STA_CONNECTED (g_Status)))){

if (is 连接失败(g_Status)){

/*错误,连接失败*/

System_printf (连接失败\r\n);
}
Task_sleep (100);
}

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sourabh、

    您如何进行连接呼叫?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    从充当客户端的其他设备,客户端和服务器基本上都必须交换 IP 才能工作? 如果我错了、请纠正我的问题

    谢谢  

    Sourcabh