This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:SPI 通信在几分钟后挂起。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576428/cc3100mod-spi-comunication-hangs-after-some-minutes

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

大家好、

 我们的 CC3100MOD 有问题。 我们的 TCP/IP 流量适中、但并非零星。 我们每20秒在 UDP 帧上发送20/30字节 我们有第二个用于控制的 TCP 连接。

10分钟后、SPI 长时间等待同步。  

数据包之间存在最小延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要添加一些信息:我们在_SlDrvRxHdrRead (_u8 * pBuf、_u8 * pAlignSize)中挂起 waitng 同步
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    我敢打赌、您遇到了硬件问题。 确保从 CC3100到 MCU 的信号连接干净且短路。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aron:

    感谢您的回复。 我们已经测试了我们的连接是否正常、但问题仍然存在。 现在,我们尝试使用 UART 连接,但还有另一个问题。 今天晚上、我将打开一个专用线程。 请尽快检查、问题是 Dummy_Sync

    Giuseppe