This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:Linux/WL1801MOD

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/575622/linux-wl1801mod-linux-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Linux 的一个测试板上观察信标丢失检测。 请告诉我以下几点提示。

1) 1)信标丢失的原因是什么

2) 2)是否可以使用 wpa_cli 获得此状态

请查看以下驱动程序日志。

Wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1

wlcore:连接丢失工作(role_id:0)。

Wlan0:连接到 AP 1c:A5:32:85:A6:20丢失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    接入点定期发送信标(默认为每100毫秒1次)。 如果基站错过多个信标、它将与 AP 断开连接。
    尝试连接到不同的接入点、并检查您是否看到相同的问题

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检测到信标丢失时、会从 wpa_Supplicant 触发其任何断开事件。

    我仅观察扫描事件、但没有来自请求者的断开连接事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    WPA 请求程序将尝试重新连接到配置的网络-这就是您看到扫描请求的原因。  

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    wpa_Supplicant 从不提供断开事件。 它一直在扫描、我至少等待了1小时、但 DUT 从未连接过。

    路由器问题还是 DUT 上运行的软件问题 ?

    在任何情况下、wpa_Supplicant 都将提供断开事件。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在信标丢失/取消身份验证后,将会发出 Ctrl-EVE-DISCONNECTED,请求状态从“已完成”更改为“已断开”。 在此阶段,它将扫描配置文件中配置的网络,以便连接到可用的网络。 这可能是路由器问题-尝试使用不同的路由器。

    Saurabh