This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200AUDBOOST:通过 AUDIOBOOST 播放.MP3文件。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, TLV320AIC3254, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576418/ccs-cc3200audboost-playing-a-mp3-file-through-the-audioboost

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件:CC3200SDKTLV320AIC3254CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我修改了 cc3200sdk 中 wifi 音频应用示例中的代码、以播放 SD 卡中的音频文件。 我当前有用于输出.wav 文件的代码。 编解码器能够直接播放.mp3s、如果可以、我需要更改哪些设置来进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ty、

    在 Wi-Fi CC3200中、包含 TLV320AIC3254编解码器。 此编解码器不支持 MP3格式。

    1月