This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200/CC3220:请阅读 Energia 问题

Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576053/cc3200-cc3220-energia-questions-please-read

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:Energia

用于一般开发的 SimpleLink WiFi API 与 Energia WiFi API 有很大不同。  CC32XX 硬件的编程接口也有很大不同。 使用 SimpleLink WiFi SDK 可实现许多 Energia 环境无法提供的功能。

对于 Energia 编程问题、主 Energia 论坛如下: http://forum.43oh.com/forum/125-energia-tivaccc3xxx/

否则  、可在此处询问有关 CC32XX/CC31XX 器件技术详细信息的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发帖、made4engineering!