This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200加入具有 Energia 的多播组

Guru**** 2593560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/575789/cc3200-launchxl-cc3200-join-multicast-group-with-energia

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200

大家好

是否有人知道如何使用具有 Energia 的 CC3200 Launchpad 加入多播组? 有可能吗?

我从 Energia 开始、因为 CCS 对我来说仍然很复杂。

谢谢

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 SimpleLink WiFi CC31xx/CC32xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    如果要通过本地网络发送、请选择多播地址并通过 UDP 发送/恢复。 您可能希望在 Energia 论坛上询问的外部问题、网址为 :forum.43oh.com/.../

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!  

    非常感谢您的回答、我希望收到、而不是发送。 我有一个本地网络、您知道如何加入该组、以便在 Energia 上实现这一目标吗?

    此致

    Thierry