This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100与我的 wifi 连接

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, ENERGIA, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/575520/cc3100boost-connection-of-cc3100-with-my-wifi

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100ENERGIACC3200
您好!
我的 cc3100and msp432有问题。
我配置了 cc3100 wifi、并在 其中添加了我的 Android wifi 热点详细信息。

然后在 Energia 上上传了 simplewebserverWifi 示例,按下了重新启动按钮,但只有线路在尝试连接到名为 abhi.matlotia 的网络 。

我认为在 Serial.print("Attempting to connect to Network named:")之后代码不起作用;此行。
即使它没有连接到我的 WiFi、它应该显示没有连接到串行端口吗?  
但串行端口仅显示一行、之后没有显示任何内容。
请就此提供帮助。
使用的代码是-

#ifndef __CC3200R1M1RGC__
//不包括用于 CC3200 LaunchPad 的 SPI
#include
#endif
#include

//您的网络名称也称为 SSID
char SSID[]="abhi.matlotia";
//您的网络密码
char password[]="supersecret";
//您的网络密钥索引号(仅 WEP 需要)
int keyIndex = 0;

WiFiServer 服务器(80);

void setup(){
Serial.begin(115200);//初始化串行通信
PinMode (RED_LED、输出);//设置 LED 引脚模式

//尝试连接到 Wifi 网络:
serial.print ("正在尝试连接到名为:"的网络);
//打印网络名称(SSID);
serial.println (SSID);
//连接到 WPA/WPA2网络。 如果使用开放或 WEP 网络,请更改此行:
WiFi.begin(ssid、密码);
while (wifi.status()!= wL_connected){
//等待连接时打印点
serial.print(".");
延迟(300);


serial.println ("\n 您已连接到网络");
serial.println ("等待 IP 地址");

while (WiFi.localIP ()=INADDR_NONE){
//等待 IP 地址时打印点
serial.print(".");
延迟(300);

serial.println ("\nip Address obtained");

//您现在已连接,所以打印状态
printWifiStatus();

serial.println ("在端口80上启动 webserver ");
server.begin();//在端口80上启动 Web 服务器
serial.println ("Webserver started!");

void loop(){
int i = 0;
WiFiClient 客户端= server.available ();//侦听传入的客户端

如果(客户端){//如果您有客户端、
serial.println ("新客户端");//从串行端口打印一条消息
char buffer[150]={0};//创建一个缓冲区来保存传入数据
while (client.connected()){//在客户端连接时循环
如果(client.available ()){//如果有字节要从客户端读取、
char c = client.read();//读取一个字节,然后
serial.write (c);//将其打印出串行监视器
如果(c ='\n'){//如果字节是换行字符

//如果当前行为空,则一行中有两个换行字符。
//这是客户端 HTTP 请求的结束,因此发送响应:
if (strlen (buffer)=0){
// HTTP 标头始终以响应代码开头(例如 HTTP/1.1 200 OK)
//和内容类型,以便客户知道即将发生什么,然后是空白行:
client.println ("HTTP/1.1 200 OK");
client.println ("Content-type:text/html");
client.println();

// HTTP 响应的内容遵循标头:
client.println(" Energia CC3200 WiFi Web 服务器 ");
client.println("

欢迎使用 CC3200 WiFi Web 服务器

");
client.print ("红色 LED 高 ");
client.println(" 低
");

// HTTP 响应以另一行结尾:
client.println();
//中断 while 循环:
中断;

否则{//如果您有换行符、则清除缓冲区:
memset (buffer、0、150);
I = 0;


如果(c!='\r'){//如果您除了回车字符之外还有其他任何内容,
Buffer[i++]= c;//将其添加到当前行的末尾

//检查客户端请求是"get /h"还是"get /L":
if (endsWith (buffer、"get /h")){
digitalWrite (red_LED、HIGH);// get /H 打开 LED

if (endsWith (buffer、"get /L")){
digitalWrite (red_LED、low);// get /L 关闭 LED



//关闭连接:
client.stop();
serial.println ("客户端断开连接");

//
//检查一个数组是否以另一个数组结尾的方法
//
布尔 endsWith (char* inString、const char* compString){
int compLength = strlen (compString);
int strLength = strlen (inString);

//比较 inString 的最后"compLength "值
int i;
对于(i = 0;i < compLength;i++){
char a = inString[(strLength - 1)- i];
char b = compString[(compLength - 1)- i];
如果(a!= b){
返回 false;


返回 true;

void printWifiStatus(){
//打印连接到的网络的 SSID:
serial.print ("SSID:");
serial.println (wif.sid ());

//打印您的 WiFi IP 地址:
ipaddress IP = WiFi.localIP();
serial.print ("IP 地址:");
serial.println (IP);

//打印接收到的信号强度:
长 RSSI = WiFi.RSSI ();
serial.print ("信号强度(RSSI):");
serial.print (RSSI);
serial.println (" dBm");
//在浏览器中打印目标位置:
serial.print ("要查看此页的实际操作、请打开浏览器至 http://");
serial.println (IP);