This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:如何获取"C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\\&quot 中的任何示例;构建为项目?

Guru**** 2543560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100BOOST, CC31XXEMUBOOST, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/573034/cc3100boost-how-to-get-any-of-the-examples-in-c-ti-cc3100sdk_1-2-0-cc3100-sdk-examples-built-as-a-project

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100SDKCC31XXEMUBOOSTCC3100

大家好、

我有 CC3100BOOST 和 CC31XXEMUBOOST、并成功尝试了位于"C:\ti\cC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\simplelinkstudio \example_project_vs"中的一些构建项目。

但我想使用 "C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cc3100-SDK\examples\"中的一个项目、但仅找到 main.c 文件、它包含2个包含更多内容的头文件。 我尝试 模仿其中一个构建项目、但没有成功。

有人可以帮您解决这个问题吗?

提前感谢

此致
Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、
    这是因为示例工程不在该目录中。 Simplelink Studio 仅提供一小部分示例

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 的回复、

    是的、我知道、我的问题是、我想使用"C:\ti\cC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\"中的一个示例作为项目运行。
    我是否可以按照一组步骤来构建其中一个、如示例项目中的步骤?
    注意:我尝试创建一个、但遇到了链接错误。

    此致
    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我们没有这方面的指令集、但您应该能够获取现有项目并更改源文件等

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我认为最好使用 Tiva MCU 或 MSP430 MCU 等主机 MCU 来尝试 CC3100 SDK 示例程序。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Markel 的回复、
    是否可以将您提到的 MCU 以外的任何其他 MCU 用作主机? 还是应该坚持使用 SDK 示例?
    提前感谢

    此致
    Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ali Eledeek65"]是否可以使用任何其他 MCU [/引用]

    是的、请参阅 CC3100 SDK 文档。

    -克尔