请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 您好!
从 LPDS 唤醒时、我尝试保持 UART1的状态、但它不工作。
我遵循 IDLE 配置文件、下面是我的 USER_APP_CONFIG 设置:
/*------ 在此处添加任何特定于应用的模块--- * { PRCM_UARTA0、 /*模块 ID */ UARTA0_BASE、 /*基本地址*/ INT_UARTA0、 /*中断*/ e_freq_mhz80、 /*频率*/ (volatile unsigned long*)(arCM_BASE + APPS_RCM_O_UART_A0_CLK_Gating)、/*时钟寄存器* E_PM_S1、 /*最低 PM */ UART_SETTINGS、(&U) /*细节*/ null、 /* SW 驱动程序*/ null、 /*下一个项目*/ CLK_ENbl_op、 /* Clk en op */ CLK_dsbl_op、 /* Clk DS op */ UART_DRIVER_LOAD /*驱动程序 LD */ } ,{ PRCM_UARTA1、 /*模块 ID */ UARTA1_BASE、 /* Base Addr */ INT_UARTA1、 /*中断*/ e_freq_mhz80、 /*频率*/ (volatile unsigned long*)(arCM_BASE + APPS_RCM_O_UART_A1_CLK_Gating)、/*时钟寄存器* E_PM_S1、 /*最低 PM */ uart1_settings (&U)、 /*细节*/ null、 /* SW 驱动程序*/ null、 /*下一个项目*/ CLK_ENbl_op、 /* Clk en op */ CLK_dsbl_op、 /* Clk DS op */ UART_DRIVER_LOAD /*驱动程序 LD */ }
以下是首次引导时初始化 UART1的方法:
MAP_UARTIntRegister (UARTA1_BASE、UART_A1_IntHandler); //启用 UART1中断并设置 FIFO 电平 MAP_UARTIntEnable (UARTA1_BASE、UART_INT_RX|UART_INT_RT); UARTFIFOLevelSet (UARTA1_BASE、0、UART_FIFO_RX2_8);//每4个字节 platform_init();
当它从 CLK 中唤醒时、除了没有从 UART1中看到数据外、一切都正常。
谢谢、Tom