This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC3200MOD:如何仿真电路?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CC3200, BQ21040, TPS737, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/575279/tina-spice-cc3200mod-how-to-simulate-a-circuit

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:TINA-TICC3200BQ21040TPS737

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 cc3200、bq21040和 tps737制造了一个电路。 我可以用软件来制作原理图并进行电路仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否更好地描述您希望在 CC3200进行仿真的内容? CC3200是一种复杂的 SoC、因此无法通过 PSpice 等软件对该器件进行仿真。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jan
    我设计了一款可使用 cc3200通过互联网进行控制的物联网设备。 我不打算在 pspice 中进行仿真。 但我当时在考虑一些其他软件、如 Proteus 或其他一些具有 c3200mod 定义库的软件、这样我就不必制作块了、因为我甚至需要在 pspice 中创建原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Eagle: e2e.ti.com/.../1382063
    .bxl 文件: e2e.ti.com/.../570492

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    cc3200mod launchpad 文件的 eagp 原理图文件是否可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 CC3200 LaunchPad 的 Eagle 设计文件不可用。 您可以在 www.ti.com/.../CC3200MODLAUNCHXL 上找到 CC3200MOD LaunchPad 的官方设计文件 (如果我没有错、此文件适用于 OrCAD)。 作为设计的起点、请查看此 Wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_Hardware_Design_Review

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc3200mod launchpad 原理图又如何呢?
    我无法找到 launchpad 的原理图。 在产品页面上、文件不是 cc3200mod 启动文件、而是 cc3101文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200MOD LaunchPad 产品页面上的原理图正确、请使用。 TI CC3101模块是 CC3200MOD 的"旧名称"。

    1月