This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:VBAT、VIO 和 SCLK 的加电/断电时序?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574638/wl1835mod-power-up-power-down-timings-for-vbat-vio-and-sclk

器件型号:WL1835MOD

团队、

1) 1)我们在中提供了一些精确的加电/断电顺序和时序:
WL18xxMOD 硬件集成指南- SWRU437
http://www.ti.com/lit/ug/swru437/swru437.pdf

a)对于(2)、SCLK 和 WL/BT_EN 之间是否存在时序规格?
SCLK 上升沿到使能信号的最小时序是多少?

B)(5)表示 SCLK "可在 VBAT/VIO"之前供电。
CLK 是否必须在 VBAT/VIO 供电之前提供? 什么是最小时序?

c)您能用"不重要"来澄清(4)中的含义吗?

2) 2)从以下文档中获取:
电平转换 WL18xx IO - SWRA448A
http://www.ti.com/lit/an/swra448a/swra448a.pdfIt表示电源需要稳定:

d)您能否量化稳定意味着什么?
电源电压至少高于 VIO 最小值和 VBAT 最小值10uS 是否足够? 或者、对于随时间变化的稳定性/变化是否有一些具体要求?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给 WL18xx 硬件专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    请参阅以下我的回答:

    1) 1) a)在本案中、您也可以起诉10us。 1b 中的更多时钟详细信息)。
    b)类似32kHz 的时钟与失效防护类似。 这意味着、即使没有为器件提供电压、时钟也可以运行到此引脚。 因此、您可以在电源线之前或之后使该时钟线朝上。 因此、在本例中没有最小时序。 在正常操作中、32kHz 时钟将始终运行、因为它用于睡眠模式。
    c)这里的意思是、一旦使能线路被解串、您就可以按任何顺序使 VIO 或 VDD 下降。 这不是顺序。

    2) d)当我们提到稳定时、这意味着当您打开过孔和 VDD 时、VDD/VIO 最终值为其最终值的95%。 例如、如果您有过冲或下冲、则必须在启用前确保其稳定。 对于 CLK、当您打开它(如果它并非始终运行)时、您需要确保它在您启用之前达到其最小和最大电平。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz