This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100的引脚37、39、44、54、10上的电源电路中噪声的电压振幅是否受 CC3100的传感器率影响?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574045/cc3100-is-the-amplitude-of-the-voltage-of-the-noise-in-power-circuit-on-pins-37-39-44-54-10-of-the-cc3100-effected-on-the-sensitvity-of-the-cc3100

器件型号:CC3100

你好!

CC3100的引脚37、39、44、54、10上的电源电路中噪声的电压幅度是否影响 CC3100的传感器率?

如果是、什么是数学函数:sensivite = f (电源电路中噪声电压的幅度)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    所有能够耦合到接收器的噪声都会影响性能、但没有一个数学公式可以描述这一点。 请注意、数据表指定"为了确保 WLAN 性能、2.1V 至3.3V 电源上的纹波必须小于±300mV。"

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    CC3100的引脚31上有两个信号:2471MHz 上所需的信号和 2310MHz 上的干扰信号。

    请告诉我 、2310MHz 上的干扰信号的功率水平会影响灵敏度、还是仅影响所需信号频带中噪声的功率水平?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、再说一次、这很难计算。 如果信号足够强、则会产生一些效果。 如果还取决于它的窄度。
     
     您应该有可帮助解决此问题的去耦电容器。
     
    亚伦