This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:SSL 证书存储

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/573671/cc3100-ssl-certificate-storage

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC31XXEMUBOOST

我正在使用 CC3100开发产品。 我需要在产品中实施 SSL。 我从用户手册中了解的是 SSL 证书

存储在串行闪存中。 但在我的产品中、我没有包含串行闪存。 我有以下问题。

1. CC3100的内置 SSL 功能只能通过串行闪存实现?

2.如何将证书加载到串行闪存中(如果串行闪存可用)?

我理解的是、我们可以使用 Uniflash 工具加载证书文件。 为此、我们需要使用 CC31XXEMUBOOST。 但如何使用 CC31XXEMUBOOST 板来实现

  对我的专有电路板设计进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shijo、

    您必须使用串行闪存。 一定要来!
    将 Uniflash 与 CC31XXEMUBOOST 结合使用是最简单的方法。 您还可以使用文件系统 API 从主机写入该文件。
    有关编程的说明、请参阅此处: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Production_Line_Guide


    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题答案:
    没有连接的串行闪存、就无法使用 CC3100。 串行闪存对于 CC3100功能性是强制性的。
    2.您可以使用主机 MCU 或使用 Uniflash 和 CC31XXEMUBOOST 将数据上载到串行闪存中。
    请参阅此 Wiki 页面- processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Production_Line_Guide

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您提供相关信息、

    我们决定使用 CC3100MOD、因为它具有内置串行闪存。

    我完成 了有关编程的说明: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Production_Line_Guide。 我有以下问题。

    文中提到 、串行闪存器件必须先使用 SimpleLink 文件系统进行格式化、然后才能写入文件。 出厂 时提供的 CC3100MOD 串行闪存是否采用 SimpleLink 文件系统格式?

    UART1用于使用主机微控制器和 Uniflash 对串行闪存重新编程?  

    3.如果我将此 UART 连接到测试端口、通过将 USB 连接到串行转换器(TTL-232RG-VSW3V3-WE)、能否使用 Uniflash 工具对串行闪存进行编程?

    4.如果我使用 主机通过 UART 编程、我需要发送 中断信号。 这意味着什么? 如何发送?

    我正在使用 TivaC (TM4C129Xl)作为主机微控制器。 是否有任何示例项目可用于对此微控制器进行主机编程?

    6.我的基本目的是将 SSL 证书写入串行闪存。 为实现这一目标而采取的任何步骤都是有益的。

    谢谢、

    Shijo Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,尽管您应该在生产线上更新了服务包
    通常建议将 SPI 用于主机接口、并将 UART 用于生产闪存。
    3.可以,但在这种情况下,您需要手动重置按钮才能在刷写序列开始时按。 请参阅生产线指南。
    Uniflash 会通过 UART 自动将其作为编程序列的一部分发送
    5.不是专门针对这一个,但移植并不困难。
    6.请参阅 SDK 中的 SSL 示例

    亚伦