This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:通过 UART 进行 RS485 Modbus 通信

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574556/cc3200-rs485-modbus-communication-over-uart

器件型号:CC3200

我想使用 cc3200实现 RS485 Modbus 通信协议。 是否有适用于 cc3200的库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200没有官方 Modbus 库。 但 Modbus RTU 的实现很简单、编写自己的库不会有任何问题。 此外、CC3200硬件不支持 RS485、您需要将 RS485驱动器芯片连接到 CC3200 UART。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 您能不能向我推荐适用于 cc3200的任何 RS485库、以便我有一些想法来推进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道 CC3200的任何公开可用的 Modbus 库。 有关 Modbus 协议的说明、请访问 www.modbus.org/specs.php

    1月